VIGED310022ZH-04

测量过滤

测量过滤计算可配置的时间段内的平均值。

在系统上,测量值根据以下因素不断变化:

  • 负载数

  • 负载类型

  • 负载切换

  • 系统规模(C 的影响)

为防止显示屏波动并避免错误警报,测量结果将被过滤 4 秒、40 秒或 160 秒。

过滤参数有以下三种模式可供选择:

过滤 描述 使用示例 监控绝缘时的测量更新时间 检测绝缘故障所需的响应时间
4 秒

优化响应时间:

  • 手动故障定位阶段

  • 自动定位瞬时故障

通过依次打开每个断路器来手动定位故障 0.8 秒 4 秒
40 秒 适合大多数应用 8 秒 40 秒
160 秒 适用于要求极高的应用 用于严重受干扰的电力系统或光伏应用 32 秒 160 秒

过滤参数的默认值为 40 秒。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?