VIGED310022FR-06

Mises à niveau du logiciel embarqué

Après une mise à niveau du logiciel embarqué, la configuration de sécurité reste inchangée, y compris les noms d’utilisateur et les mots de passe et codes d’accès. Il est recommandé de revoir la configuration de sécurité après une mise à niveau afin d’analyser les privilèges liés aux nouvelles fonctionnalités ou aux modifications de l’appareil, et de les révoquer ou de les appliquer conformément aux politiques et aux normes de votre entreprise.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.