VIGED310022EN-06

Actualizaciones de firmware

Cuando se actualiza el firmware del dispositivo, la configuración de seguridad, incluidos los nombres de usuario y las contraseñas/los códigos de acceso, permanece igual hasta que se modifica. Se recomienda revisar la configuración de seguridad después de una actualización para analizar los privilegios y determinar las funciones del dispositivo nuevas o modificadas y revocarlas o aplicarlas de conformidad con las políticas y normas de la empresa.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.