VIGED310022FR-06

Présentation générale

Modbus est un protocole de communication non chiffré. RS-485 ne peut pas transmettre de données chiffrée à l’aide du protocole de communication.

AVERTISSEMENT
Risque de compromettre la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité du système
  • Ne laissez pas des utilisateurs non autorisés accéder à votre réseau.
  • Toutes les informations transmises sont chiffrées.
  • Mettez régulièrement à jour et corrigez vos systèmes de sécurité réseau.
  • Surveillez l’activité du réseau pour détecter tout comportement suspect.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Afin d’éviter toute utilisation malveillante des informations sensibles qui seront transmises via un réseau interne, veuillez suivre les instructions suivantes :

  • Segmentez le réseau physiquement ou logiquement.

  • Restreignez l’accès au réseau à l’aide de contrôles standard tels que des pare-feu.

  • Pour la transmission de données sur un réseau externe, chiffrez les transmissions de protocole sur toutes les connexions externes à l’aide d’un tunnel de chiffrement, un wrapper TLS ou solution similaire.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.