VIGED310022FR-06

Renforcement

Recommandations pour optimiser la cybersécurité dans un environnement protégé :

  • Renforcez l’appareil conformément aux politiques et normes de votre entreprise.

  • Révisez les conditions requises pour les environnements protégés et gérez les risques set les stratégies de réduction de risque.

  • Le principe de « moindre fonctionnalité » peut être appliqué pour interdire et restreindre l’utilisation des fonctions, protocoles et/ou services non utilisés.

  • Changez les ports par défaut des protocoles de communication. Les ports utilisés seront ainsi moins faciles à prédire.

  • Désactivez les ports des protocoles de communication lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Cela permet de réduire la surface d’attaque.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.