VIGED310022FR-06

Démarrage sécurisé.

Le démarrage sécurisé est une fonction de sécurité conçue pour garantir que seuls les logiciels approuvés et authentifiés sont autorisés à s’exécuter pendant le processus de démarrage du système.

  • Le démarrage sécurisé vérifie les signatures numériques des pilotes de logiciel embarqué, des chargeurs de démarrage et des composants du système d’exploitation avant de les exécuter. Il permet uniquement l’exécution de logiciels signés avec des clés approuvées.

  • Le démarrage sécurisé bloque le code non autorisé ou malveillant au niveau du logiciel embarqué et permet d’empêcher les rootkits et les attaques malveillantes avant le démarrage.

Mise à jour du logiciel embarqué signée

La mise à jour du logiciel embarqué signée est un mécanisme de sécurité qui garantit que seules les mises à jour de logiciel embarqué vérifiées et autorisées sont installées.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.