VIGED310022FR-06

Conditions requises pour un environnement protégé

  • Gouvernance de la cybersécurité – des conseils accessibles et à jour sur la gouvernance de l’utilisation des équipements informatiques et technologiques dans votre entreprise.

  • Périmètre de sécurité – les appareils installés, ainsi que les appareils qui ne sont pas en service, doivent être situés dans un endroit dont l’accès est contrôlé ou surveillé.

  • Alimentation de secours — le système de commande offre la possibilité de basculer vers et depuis une alimentation de secours sans affecter l’état de sécurité existant ou un mode dégradé documenté.

  • Mises à jour du logiciel embarqué – les appareils sont tous mis à jour avec la version actuelle du logiciel embarqué.

  • Contrôle contre les logiciels malveillants – des contrôles de détection, de prévention et de récupération pour assurer une protection contre les logiciels malveillants sont mis en œuvre et associés à une sensibilisation appropriée des utilisateurs.

  • Segmentation physique du réseau :

    • Séparez physiquement les réseaux du système de contrôle des réseaux extérieurs au système de contrôle

    • Séparez physiquement les réseaux critiques du système de contrôle des réseaux non critiques du système de contrôle

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.