VIGED310022DE-06

Sicherer Start

„Sicherer Start“ ist eine Sicherheitsfunktion, die dafür sorgt, dass nur vertrauenswürdige und authentifizierte Software während des Systemstarts ausgeführt wird.

  • Bei einem sicheren Start werden die digitalen Signaturen von Firmwaretreibern, Bootloadern und Betriebssystemkomponenten überprüft, bevor diese ausgeführt werden. Es kann nur Software ausgeführt werden, die mit vertrauenswürdigen Schlüsseln signiert ist.

  • Der sichere Start blockiert unbefugten oder bösartigen Code auf Firmware-Ebene und verhindert Rootkits- und Malware-Angriffe vor dem Start.

Signierte Firmware-Aktualisierung

„Signierte Firmware-Aktualisierung“ ist ein Sicherheitsmechanismus, der gewährleistet, dass nur geprüfte und autorisierte Firmware-Aktualisierungen installiert werden.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.