VIGED310022DE-06

Übersicht

Modbus ist ein unverschlüsseltes Kommunikationsprotokoll. RS-485 kann keine verschlüsselten Daten über das Kommunikationsprotokoll übertragen.

WARNUNG
Potenzielle Beeinträchtigung der Systemverfügbarkeit, -integrität und -vertraulichkeit
  • Verhindern Sie unbefugte Zugriffe auf Ihr Netzwerk.
  • Alle übertragenen Informationen werden verschlüsselt.
  • Aktualisieren und patchen Sie Ihre Netzwerksicherheitssysteme regelmäßig.
  • Überwachen Sie die Netzwerkaktivität auf verdächtiges Verhalten.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Um eine böswillige Nutzung von sensiblen Informationen zu vermeiden, die über ein internes Netzwerk übertragen werden, befolgen Sie diese Anweisungen:

  • Segmentieren Sie das Netzwerk physisch oder logisch.

  • Schränken Sie den Zugriff auf das Netzwerk mit standardmäßigen Kontrollen wie Firewalls ein.

  • Wenn Sie Daten über ein externes Netzwerk übertragen, verschlüsseln Sie Protokollübertragungen auf allen externen Verbindungen mit einem verschlüsselten Tunnel, TLS-Wrapper oder mit einer ähnlichen Lösung.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.