VIGED310022DE-06

Annahmen zur geschützten Umgebung

  • Cybersicherheit-Governance – verfügbare und aktuelle Anweisungen zur Verwendung von Daten und Technologie in Ihrem Unternehmen.

  • Perimetersicherheit – installierte Geräte sowie Geräte, die nicht im Einsatz sind, befinden sich an einem Ort, der Zugangskontrollen unterliegt oder überwacht wird.

  • Notstrom – mit dem Steuerungssystem kann die Notstromversorgung zu- und abgeschaltet werden, ohne dass der bestehende Sicherheitsstatus oder ein dokumentierter Störmodus beeinträchtigt wird.

  • Firmware-Aktualisierungen – Geräteaktualisierungen erfolgen regelmäßig mit der aktuellen Firmwareversion.

  • Kontrollen gegen Malware – Erkennungs-, Präventions- und Wiederherstellungskontrollen zum Schutz vor Malware werden implementiert, und es wird für eine entsprechende Benutzersensibilisierung gesorgt.

  • Physische Netzwerksegmentierung – das Steuerungssystem ermöglicht Folgendes:

    • Physische Trennung der Steuerungssystem-Netzwerke von Nichtsteuerungssystem-Netzwerken.

    • Physische Trennung der kritischen Steuerungssystem-Netzwerke von nicht kritischen Steuerungssystem-Netzwerken.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.