VIGED310022EN-06

Arranque seguro

El arranque seguro es una característica de seguridad creada para garantizar que solo se permita la ejecución de software de confianza y autenticado durante el proceso de inicio del sistema.

  • El arranque seguro verifica las firmas digitales de los controladores de firmware, los gestores de arranque y los componentes del sistema operativo antes de ejecutarlos. El arranque seguro solo permite ejecutar software firmado con claves de confianza.

  • El arranque seguro bloquea el código malicioso o no autorizado a nivel de firmware y ayuda a evitar los rootkits y los ataques de malware previos al arranque.

Actualización de firmware firmada

La actualización de firmware firmada es un mecanismo de seguridad que garantiza que solo se instalan actualizaciones de firmware verificadas y autorizadas.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.