VIGED310022RU-04

Пример применения: Контроль изоляции незаземленной электрической системы

IMD может использоваться для контроля незаземленной электрической системы.

Незаземленная электрическая система – это система с изолирующим трансформатором (ИТ) с незаземленной нейтралью.

Контроль изоляции осуществляется устройством IMD со следующими характеристиками:

  • В общем случае его питание осуществляется от контролируемой им системы.

  • Оно подключено к нейтрали (или к одной фазе) и заземлению.

  • Единственным параметром является уровень пробоя изоляции.

  • Оно имеет один релейный выход для подключения к световому или звуковому сигнализатору.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?