VIGED310022RU-04

Принципиальная электрическая схема

Все клеммы устройства имеют одинаковые возможности подключения. Ниже приведен перечень технических характеристик кабелей, которые могут использоваться для подключения к клеммам:

  • Длина зачистки: 7 мм

  • Площадь поперечного сечения: от 0,2 до 2,5 мм2 (от 24 до 14 AWG)

  • Момент затяжки: 0,8 Нм (7.1 фунтов-дюйм)

  • Тип отвертки: Плоская, 3 мм

На рис. показано подключение устройства к однофазной или трехфазной 3- или 4-проводной электрической сети или электрической сети постоянного тока.

Принципиальная электрическая схема IM10 / IM20:

Примечание: Клеммы с 11 по 16 недоступны на IM10.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?