VIGED310022FR-04

Exemple d’application : Surveillance de l’isolement d’un réseau électrique non mis à la terre

Vous pouvez utiliser un IMD pour surveiller un réseau électrique non mis à la terre.

Un réseau électrique non mis à la terre est un réseau comportant un transformateur dont le neutre n’est pas relié à la terre.

L’isolement est surveillé par un IMD présentant les caractéristiques suivantes :

  • Il est généralement alimenté par le système qu’il surveille.

  • Il est connecté au neutre (ou à une phase) et à la terre.

  • Son seul paramètre est le seuil de défaut.

  • Il a une seule sortie relais pour un avertisseur sonore ou lumineux.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?