VIGED310022RU-04

Кнопки навигации и пиктограммы

Используйте экранные кнопки для навигации по меню и выполнения действий.
Обозначения Кнопка Пиктограмма Описание
1 Меню Отображение 1-го уровня меню (Меню).
2 Esc Возврат на предыдущий уровень.
3 Кнопка контекстного меню 3 Прокрутка дисплея вверх или переход к предыдущему элементу в списке.
Доступ к настройкам даты и времени. Если мигает пиктограмма часов, необходимо выполнить настройку даты и времени.
Увеличение числового значения.
4 Кнопка контекстного меню 2 Прокрутка дисплея вниз или переход к следующему элементу в списке.
Переход на одну цифру влево в числовом значении. Если уже выделена крайняя левая цифра, то нажатие кнопки переведет на цифру справа.
5 Кнопка контекстного меню 1

Подтверждение выбранного элемента.

Подтверждение неустановившегося сигнала.

Запуск автотестирования вручную.
Переход в меню, подменю или редактирование параметра.
Подтверждение сигнала о пробое изоляции.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?