VIGED310022RU-04

Контроль изоляции электрической системы

Устройство осуществляет контроль изоляции незаземленной электрической системы по сопротивлению в соответствии со следующим временным графиком, представляющим собой параметры по умолчанию:

1 В электрической системе обнаружен пробой изоляции.
2 По истечении времени Т (задержки сигнала) устройство переключается в статус сигнала о пробое изоляции. Переключается сигнальное реле пробоя изоляции и загорается светодиод сигнализации.
3 Нажмите кнопку , чтобы подтвердить получение сигнала о пробое изоляции. Сигнальное реле пробоя изоляции возвращается в свое исходное состояние. Для получения дополнительной информации о режимах реле см. Режим реле. Для получения дополнительной информации о подтверждении сигналов реле см. Подтверждение реле.
4 После устранения пробоя изоляции реле пробоя изоляции переключается на 3 секунды, чтобы подтвердить, что пробой изоляции обнаружен (например, путем размыкания автоматических выключателей для поиска пробоя изоляции).
5 Устройство возвращается в нормальное состояние.
Если вы не подтвердили состояние пробоя изоляции и при этом сопротивление изоляции снова поднимается выше порогового значения пробоя изоляции, то пробой изоляции регистрируется как неустановившийся.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?