VIGED310022IT-04

Pulsanti di spostamento e icone

Utilizzare i pulsanti del display per spostarsi tra i vari menu ed eseguire le azioni.
Legenda Pulsante Icona Descrizione
1 Menu - Visualizzare il menu livello 1 (Menu).
2 Esc - Tornare al livello precedente.
3 Menu contestuale pulsante 3 Scorrere il display oppure passare alla voce precedente dell'elenco.
Accedere all'impostazione di data e ora. Se l'icona dell'orologio lampeggia, è necessario configurare il parametro della data/ora.
Aumentare un valore numerico.
4 Menu contestuale pulsante 2 Scorrere il display oppure passare alla voce successiva dell'elenco.
Spostare una cifra a sinistra con un valore numerico. Se la cifra all'estrema sinistra è già stata selezionata, premere il pulsante per tornare alla cifra a destra.
5 Menu contestuale pulsante 1

Convalidare la voce selezionata.

Acquisire l'allarme transitorio.

Eseguire la verifica automatica manualmente.
Selezionare un menu o un sottomenu, oppure modificare un parametro.
Acquisire l'allarme isolamento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?