7ZH02-0418-02

配置网络参数

  1. 导航到菜单 > 设置 > 网络

    显示网络屏幕。

  2. 根据下表修改参数值:
    注: 使用上下文菜单按钮修改参数值。
    参数 允许值 默认值 描述
    应用
    • 电路

    • 控制电路

    • 光伏

    电路

    • 选择电路,适用于包含电源负载以及速度驱动器、逆变器或整流器等电力电子设备的工业或船舶应用。

    • 选择控制电路,适用于驱动包含 PLC、IO 或传感器等敏感负载的电力系统的辅助控制电路。

    • 选择光伏,适用于大型光伏发电系统。

    注: 如果选择光伏
    • 定位值设置为

    • 电压适配器值设置为 HV1700C

    • 频率值设置为直流

    过滤
    • 4 秒

    • 40 秒

    • 400 秒

    40 秒

    根据应用选择过滤时间。
    注: 此值的选择受到限制,具体情况取决于应用值的选择。
    定位
    • 预防性警报

    • 报警

    • IFL

    报警

    • 如果活动绝缘警报需要增强模式且绝缘电阻小于 2 KΩ(如果使用 XD312 作为故障定位器),则选择警报

    • 如果活动预防性绝缘警报需要增强模式且绝缘电阻小于 50 KΩ(如果使用 XD312H 作为故障定位器),则选择预防性警报

    • 如果活动预防性绝缘警报需要增强模式且绝缘电阻小于 2 KΩ(如果使用 IFL12IFL12MCIFL12LMCIFL12MCTIFL12LMCT 作为故障定位器),则选择 IFL

    注:
    • 如果选择了预防性警报,则需要选择预防性警报阈值。

    • 此值的选择受到限制,具体情况取决于应用值的选择。

    电压适配器
    • VA2

    • PHT1000

    • HV1700C

    如果网络电压高于设备的额定网络电压,请选择适配器。
    注: 此值的选择受到限制,具体情况取决于应用值的选择。
    频率
    • 50 Hz

    • DC

    • 400 Hz

    • 60 Hz

    50 Hz

    选择受监控的电力系统的额定频率,单位为赫兹。
    注: 此值的选择受到限制,具体情况取决于应用值的选择。
    高阻抗接地
    • 0.1....2 MΩ

    • 选择,以便设备不使用中性点接地电阻值来补偿报告的绝缘电阻。

    • 选择中性点接地电阻的值,设备可使用该值补偿测量绝缘电阻。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.