7PT02-0418-02

Configurando parâmetros de rede

  1. Navegue para Menu > Configurações > Rede.

    A tela REDE será exibida.

  2. Modifique o valor dos parâmetros de acordo com a tabela a seguir:
    NOTA: Use os botões do menu contextual para modificar o valor dos parâmetros.
    Parâmetro Valores permitidos Valor padrão Descrição
    Aplicaç.
    • Circ. pot..

    • Circ. cont.

    • Fotovolt.

    Circ. pot.

    • Selecione Circ. pot. para aplicações industriais ou náuticas que contenham cargas de energia e eletrônica de potência, como variadores de velocidade, inversores ou retificadores.

    • Selecione Circ. cont. para circuitos de controle auxiliar usados para ativar sistemas de energia que contêm cargas sensíveis, como PLCs, IOs ou sensores.

    • Selecione Fotovolt. para grandes sistemas de geração de energia fotovoltaica.

    NOTA: Se você selecionar Fotovolt.,
    • o valor de Localização será definido como DESLIGADO

    • o valor de Adapt. V. será definido como HV1700C

    • o valor de Frequência será definido como CC

    Filtragem
    • 4s

    • 40s

    • 400s

    40s

    Selecione o tempo de filtragem dependendo da aplicação.
    NOTA: A seleção desse valor será restrita, dependendo do que tiver sido escolhido no valor Aplicaç.
    Localização
    • DESLIGADO

    • Pré.Al.

    • Alarme

    • IFL

    Alarme

    • Selecione Alarme se o modo de impulso for necessário, caso o alarme de isolação esteja ativo e a resistência da isolação seja inferior a 2 KΩ (se você estiver usando o XD312 como localizador de falhas).

    • Selecione Pré.Al. se o modo de impulso for necessário, caso o alarme de isolação de prevenção esteja ativo e a resistência da isolação seja inferior a 50 KΩ (se você estiver usando o XD312H como localizador de falhas).

    • Selecione IFL se o modo de impulso for necessário, caso o pré-alarme de isolação esteja ativo e a resistência da isolação seja inferior a 2 KΩ (se você estiver usando o IFL12, IFL12MC, IFL12LMC, IFL12MCT e IFL12LMCT como localizador de falhas).

    NOTA:
    • Se você selecionar Pré.Al., precisará selecionar o limiar do alarme de prevenção.

    • A seleção desse valor será restrita, dependendo do que tiver sido escolhido no valor Aplicaç.

    Adapt. V
    • Nenhuma

    • VA2

    • PHT1000

    • HV1700C

    Nenhuma

    Selecione o adaptador se a tensão da rede for superior à tensão nominal da rede do dispositivo.
    NOTA: A seleção desse valor será restrita, dependendo do que tiver sido escolhido no valor Aplicaç.
    Frequência
    • 50 Hz

    • CC

    • 400 Hz

    • 60 Hz

    50 Hz

    Selecione a frequência nominal do sistema de energia monitorado.
    NOTA: A seleção desse valor será restrita, dependendo do que tiver sido escolhido no valor Aplicaç.
    Lig. T. R. El.
    • DESLIGADO

    • 0,1....2 MΩ

    DESLIGADO

    • Selecione DESLIGADO para que o dispositivo não compense a resistência da isolação reportada com o valor da resistência neutra de aterramento.

    • Selecione o valor da resistência neutra de aterramento, com a qual o dispositivo compensa a resistência da isolação medida.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.