7RU02-0418-02

Конфигурация параметров сети

  1. Перейдите в Меню > Параметры > Сеть.

    Отобразится экран СЕТЬ.

  2. Отредактируйте значения параметров согласно следующей таблице:
    Примечание: Для изменения значений параметров используйте кнопки контекстного меню.
    Параметр Допустимые значения Значение по умолчанию Описание
    Приложение
    • Силовая цепь.

    • Цепь управления

    • Фотовольтаика

    Силовая цепь

    • Выберите Силовая цепь для промышленных или морских применений с силовой нагрузкой и электроникой, например, преобразователями скорости, инверторами или выпрямителями.

    • Выберите Цепь управления для вспомогательных цепей управления электрическими системами, содержащими чувствительные электрические компоненты, такие как ПЛК, устройства ввода-вывода или датчики.

    • Выберите Фотовольтаика для крупных фотовольтаических электрогенерирующих систем.

    Примечание: При выборе параметра Фотовольтаика
    • значение параметра Обнаружение устанавливается на ВЫКЛ

    • значение параметра В. Адаптер устанавливается на HV1700C

    • значение параметра Частота устанавливается на Пост. ток

    Фильтрация
    • 4 с

    • 40 с

    • 400 с

    40 с

    Выберите время фильтрации в зависимости от применения.
    Примечание: Доступные варианты зависят от выбранного значения параметра Применение.
    Обнаружение
    • ВЫКЛ

    • Предв. сигнал

    • Сигнал

    • IFL

    Сигнал

    • Выберите Сигнал, если требуется режим усиления при наличии активного сигнала о пробое изоляции и сопротивлении изоляции меньше 2 кОм (при использовании XD312 в качестве устройства обнаружения пробоя).

    • Выберите Предв. сигнал, если требуется режим усиления при наличии активного предварительного сигнала о пробое изоляции и сопротивлении изоляции меньше 50 кОм (при использовании XD312 в качестве устройства обнаружения пробоя).

    • Выберите IFL, если требуется режим усиления при наличии активного предварительного сигнала о пробое изоляции и сопротивлении изоляции меньше 2 кОм (при использовании IFL12, IFL12MC, IFL12LMC, IFL12MCT и IFL12LMCT в качестве устройства обнаружения пробоя).

    Примечание:
    • При выборе параметра Предв. сигнал потребуется также выбрать пороговое значение предв. сигнала.

    • Доступные варианты зависят от выбранного значения параметра Применение.

    В. Адаптер
    • Нет

    • VA2

    • PHT1000

    • HV1700C

    Нет

    Если напряжение сети выше, чем номинальное напряжение сети устройства, выберите адаптер.
    Примечание: Доступные варианты зависят от выбранного значения параметра Применение.
    Частота
    • 50 Гц

    • Пост. ток

    • 400 Гц

    • 60 Гц

    50 Гц

    Выберите номинальную частоту контролируемой электрической системы.
    Примечание: Доступные варианты зависят от выбранного значения параметра Применение.
    Сопротивление высокого напряжения
    • ВЫКЛ

    • 0,1....2 МОм

    ВЫКЛ

    • Выберите ВЫКЛ, чтобы устройство делало поправку измеренного сопротивления изоляции на значение сопротивления заземления нейтрали.

    • Выберите значение сопротивления заземления нейтрали, на которое устройство будет компенсировать измеренное сопротивление изоляции.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.