7ZH02-0419-02

配置输入输出参数

  1. 导航到菜单 > 设置 > I/O 配置

    随即显示 I/O 配置屏幕。

  2. 根据下表修改参数值:
    注: 使用上下文菜单按钮修改参数值。
    参数 允许值 默认值 描述
    绝缘警报继电器
    • 标准(标准)

    • FS(故障保护)

    FS(故障保护) 根据绝缘状态选择绝缘警报继电器的模式。有关更多信息,请参阅用户手册。
    预防性警报继电器
    • 标准(标准)

    • FS(故障保护)

    • 映射

    FS(故障保护) 根据绝缘状态选择预防性绝缘警报继电器的模式。有关更多信息,请参阅用户手册。
    抑制输入
    • 常开

    • 常闭

    常开 选择注入禁止输入的配置。有关更多信息,请参阅用户手册。
    应答抑制
    • 选择确认抑制信号状态。

    • 选择禁用此功能。

    确认警报继电器
    • 选择以在确认警报时触发继电器。

    • 选择禁用此功能。

    更正故障信号
    • 选择以在绝缘水平超过设定阈值时,重新激活绝缘警报继电器 3 秒钟。

    • 选择禁用此功能。

    测试继电器
    • 选择以在手动启动自动检测过程中包含预防性绝缘警报继电器和绝缘警报继电器的三秒钟切换。

    • 选择禁用此功能。

    抑制类型
    • 内部

    • 外部

    内部
    • 选择内部以在抑制状态下断开设备继电器与外部网络的连接。

    • 选择以在抑制状态下将设备继电器连接到外部网络。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.