7PT02-0419-02

Configurando parâmetros de entrada/saída

  1. Navegue para Menu > Configurações > Config. E/S.

    A tela CONFIG. E/S é exibida.

  2. Modifique o valor dos parâmetros de acordo com a tabela a seguir:
    NOTA: Use os botões do menu contextual para modificar o valor dos parâmetros.
    Parâmetro Valores permitidos Valor padrão Descrição
    Relé alar. isol.
    • Padr. (Padrão)

    • SEG. (À prova de falhas)

    SEG. (À prova de falhas) Selecione o modo de relé do alarme de isolação dependendo do estado da isolação. Consulte o manual do usuário para obter mais informações.
    Rel. pre- al.
    • Padr. (Padrão)

    • SEG. (À prova de falhas)

    • Espelho

    SEG. (À prova de falhas) Selecione o modo de relé do alarme de isolação de prevenção dependendo do estado da isolação. Consulte o manual do usuário para obter mais informações.
    Entrada inib.
    • N.A

    • N.F

    • DESLIGADO

    N.A Selecione a configuração da entrada de inibição da injeção. Consulte o manual do usuário para obter mais informações.
    Reco. inib.
    • LIGADO

    • DESLIGADO

    DESLIGADO
    • Selecione LIGADO para confirmar o estado do sinal de inibição.

    • Selecione DESLIGADO para desativar esse recurso.

    Reco. relé alar.
    • LIGADO

    • DESLIGADO

    LIGADO
    • Selecione LIGADO para acionar os relés ao confirmar o alarme.

    • Selecione DESLIGADO para desativar esse recurso.

    Sinal falha corr.
    • LIGADO

    • DESLIGADO

    DESLIGADO
    • Selecione LIGADO para reativar o relé do alarme de isolação durante três segundos quando o nível de isolação for superior ao limiar configurado.

    • Selecione DESLIGADO para desativar esse recurso.

    Teste c/Relés
    • LIGADO

    • DESLIGADO

    LIGADO
    • Selecione LIGADO para incluir uma alternância de três segundos entre o relé do pré-alarme de isolação e o relé do alarme de isolação durante um autoteste iniciado manualmente.

    • Selecione DESLIGADO para desativar esse recurso.

    Tipo de inibição
    • Int.

    • Ext.

    Int.
    • Selecione Int. para desconectar o relé do dispositivo da rede externa durante o estado de inibição.

    • Selecione DESLIGADO para conectar o relé do dispositivo à rede externa durante o estado de inibição.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.