7FR02-0419-02

Configuration des paramètres d’entrée

  1. Sélectionnez Menu > Réglages > Config E/S.

    L’écran CONFIG E/S s’affiche.

  2. Modifiez la valeur des paramètres selon le tableau suivant :
    NOTE: Utilisez les boutons de menu contextuel pour modifier la valeur des paramètres.
    Paramètre Valeurs autorisées Valeur par défaut Description
    Relais al. Relais
    • Std. (standard)

    • SécInt (sécurité intrinsèque)

    SécInt (sécurité intrinsèque) Sélectionnez le mode du relais d’alarme d’isolement selon l’état de l’isolement. Consultez le manuel d’utilisateur pour plus d’informations.
    Relais al. prév.
    • Std. (standard)

    • SécInt (sécurité intrinsèque)

    • Miroir

    SécInt (sécurité intrinsèque) Sélectionnez le mode du relais d’alarme d’isolement préventive selon l’état de l’isolement. Consultez le manuel d’utilisateur pour plus d’informations.
    Entrée Inhib.
    • N.O.

    • N.F.

    • OFF

    N.O. Sélectionnez la configuration de l’entrée d’inhibition de l’injection. Consultez le manuel d’utilisateur pour plus d’informations.
    Acq. Inhib.
    • ON

    • OFF

    OFF
    • Sélectionnez ON pour acquitter l’état du signal d’inhibition.

    • Sélectionnez ON pour désactiver cette fonction.

    Relais Relais
    • ON

    • OFF

    ON
    • Sélectionnez ON pour déclencher les relais lors de l’acquittement des alarmes.

    • Sélectionnez ON pour désactiver cette fonction.

    Filtre cour. cour.
    • ON

    • OFF

    OFF
    • Sélectionnez ON pour réactiver le relais d’alarme d’isolement pendant 3 secondes lorsque le niveau d’isolement s’élève au-dessus du seuil configuré.

    • Sélectionnez ON pour désactiver cette fonction.

    Test av. relais
    • ON

    • OFF

    ON
    • Sélectionnez ON pour inclure une bascule de trois secondes du relais d’alarme d’isolement préventive et du relais d’alarme d’isolement lors d’un autotest lancé manuellement.

    • Sélectionnez ON pour désactiver cette fonction.

    Type désact.
    • Int.

    • Ext.

    Int.
    • Sélectionnez Int. pour déconnecter le relais de l’appareil du réseau externe pendant l’état d’inhibition.

    • Sélectionnez OFF pour connecter le relais de l’appareil au réseau externe pendant l’état d’inhibition.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.