7ES02-0419-02

Configuración de los parámetros de entrada/salida

  1. Vaya a Menú > Ajustes > Config. E/S

    Se muestra la pantalla CONFIG. E/S.

  2. Modifique el valor de los parámetros según la tabla siguiente:
    NOTA: Utilice los botones del menú contextual para modificar el valor de los parámetros.
    Parámetro Valores permitidos Valor predeterminado Descripción
    Repet. al. Relé
    • Est. (estándar)

    • PrFall (protección contra fallos)

    PrFall (protección contra fallos) Seleccione el modo de repetidor de alarma de aislamiento en función del estado de aislamiento. Consulte el manual de usuario para obtener más información.
    Alarma al. Rel
    • Est. (estándar)

    • PrFall (protección contra fallos)

    • Espejo

    PrFall (protección contra fallos) Seleccione el modo de repetidor de alarma de aislamiento preventiva en función del estado de aislamiento. Consulte el manual de usuario para obtener más información.
    Entrada inhib.
    • N.A.

    • N.C.

    • APAGADO

    N.A. Seleccione la configuración de la entrada de inhibición de inyección. Consulte el manual de usuario para obtener más información.
    Repet. Inhib.
    • ENCENDIDO

    • APAGADO

    APAGADO
    • Seleccione ENCENDIDO para confirmar el estado de la señal de inhibición.

    • Seleccione APAGADO para deshabilitar esta función.

    Repet. al. Relé
    • ENCENDIDO

    • APAGADO

    ENCENDIDO
    • Seleccione ENCENDIDO para activar repetidores al confirmar alarmas.

    • Seleccione APAGADO para deshabilitar esta función.

    Fallo señ. corr.
    • ENCENDIDO

    • APAGADO

    APAGADO
    • Seleccione ENCENDIDO para reactivar el repetidor de alarma de aislamiento cuando el nivel de aislamiento sube por encima del umbral de configuración.

    • Seleccione APAGADO para deshabilitar esta función.

    Prueba c. Relés
    • ENCENDIDO

    • APAGADO

    ENCENDIDO
    • Seleccione ENCENDIDO para incluir una conmutación de activación/desactivación de 3 segundos en el retraso de alarma de aislamiento preventiva y el retraso de alarma de aislamiento durante las pruebas autodiagnósticas lanzadas manualmente.

    • Seleccione APAGADO para deshabilitar esta función.

    Tipo inhibic.
    • Int

    • Ext

    Int
    • Seleccione Int para desconectar el repetidor del dispositivo de la red externa durante el estado de inhibición.

    • Seleccione APAGADO para conectar el repetidor del dispositivo a la red externa durante el estado de inhibición.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.