7RU02-0419-02

Конфигурация входных и выходных параметров

  1. Перейдите в Меню > Параметры > Конфиг. В-В.

    Отобразится экран КОНФИГ. В-В.

  2. Отредактируйте значения параметров согласно следующей таблице:
    Примечание: Для изменения значений параметров используйте кнопки контекстного меню.
    Параметр Допустимые значения Значение по умолчанию Описание
    Сигн. подтв. Реле
    • Стд. (Стандарт)

    • FS (Отказоустойчивость)

    FS (Отказоустойчивость) Выберите режим реле пробоя изоляции в зависимости от статуса изоляции. Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя.
    Задержка подтв. сигн.
    • Стд. (Стандарт)

    • FS (Отказоустойчивость)

    • Зеркало

    FS (Отказоустойчивость) Выберите режим реле предварительного сигнала о пробое изоляции в зависимости от статуса изоляции. Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя.
    Вх. блокир.
    • Н.Р.

    • Н.З.

    • ВЫКЛ

    Н.Р. Выберите конфигурацию входа блокировки инъекции тока. Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя.
    Признать ингибирование
    • ВКЛ

    • ВЫКЛ

    ВЫКЛ
    • Выберите ВКЛ, чтобы подтвердить статус сигнала блокировки.

    • Выберите ВЫКЛ, чтобы отключить данную функцию.

    Опред. реле Реле
    • ВКЛ

    • ВЫКЛ

    ВКЛ
    • Выберите ВКЛ, чтобы включать реле при подтверждении сигнала.

    • Выберите ВЫКЛ, чтобы отключить данную функцию.

    Сигн. устр. Сигнал
    • ВКЛ

    • ВЫКЛ

    ВЫКЛ
    • Выберите ВКЛ, чтобы повторно включить реле пробоя изоляции на 3 секунды, если уровень сопротивления изоляции поднимется выше заданного порогового значения.

    • Выберите ВЫКЛ, чтобы отключить данную функцию.

    Тест с реле
    • ВКЛ

    • ВЫКЛ

    ВКЛ
    • Выберите ВКЛ, чтобы разрешить включение реле предварительного сигнала пробоя изоляции и реле пробоя изоляции на три секунды при выполнении автотестирования, запущенного вручную.

    • Выберите ВЫКЛ, чтобы отключить данную функцию.

    Вх. Тип
    • Внутр.

    • Внешн.

    Внутр.
    • Выберите Внутр., чтобы отключить реле устройства от внешней сети во время нахождения в состоянии запрета.

    • Выберите ВЫКЛ., чтобы подключить реле устройства к внешней сети во время нахождения в состоянии запрета.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.