6055–15 Rev. 03

Inspección y mantenimiento

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos con electricidad. Consulte las normas 70E de NFPA, NOM-029-STPS-2011 o CSA Z462.
  • Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar este equipo y darle mantenimiento.
  • Realice estas tareas solo después de haber leído y entendido todas las instrucciones de este boletín.
  • Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
  • Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que esté desenergizado.
  • Antes de realizar inspecciones visuales, pruebas y mantenimiento al equipo, desconecte todas las fuentes de alimentación eléctrica. Asuma que todos los circuitos están energizados hasta que se hayan desenergizado, probado y etiquetado totalmente. Preste especial atención al diseño de la red eléctrica. Considere todas las fuentes de alimentación, incluida la posibilidad de alimentación inversa.
  • Ponga siempre en práctica los procedimientos de bloqueo y etiquetado establecidos por los requisitos de la OSHA.
  • Abra todos los contactos del interruptor automático y del interruptor y descargue todos los resortes antes de realizar tareas de mantenimiento, desconexión o desmontaje de un interruptor automático.
  • Mueva los interruptores automáticos a la posición de desconexión antes de quitar los paneles de acceso trasero.
  • Realice pruebas eléctricas para confirmar que no se han producido cortocircuitos durante la instalación, el mantenimiento o la inspección.
  • Nunca inserte un interruptor automático en un compartimento para interruptor automático que no esté completo y no sea funcional.
  • Desconecte toda la alta tensión al tablero de fuerza antes de acceder al compartimiento de la barra horizontal.
  • No utilice extintores líquidos ni agua cuando se trate de incendios eléctricos. Antes de extinguir el fuego dentro del ensamble, asegúrese de que la fuente de energía principal esté desconectada y que los interruptores automáticos principales y de todos los alimentadores estén abiertos.
  • Inspeccione detenidamente el área de trabajo y retire las herramientas o los objetos que hayan quedado dentro del equipo.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
  • Todas las instrucciones de este manual fueron escritas asumiendo que el cliente ha tomado todas las medidas descritas antes de realizar mantenimiento o pruebas.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.
NOTA: La disposición completa del ensamble determina si los contactos superiores o inferiores son el lado de la línea; ambos pueden energizarse cuando el interruptor automático se quite del compartimento.

Configure los controles ambientales (termostato, humidistato, etc.) para mitigar la condensación (incluidos los momentos en que el equipo tiene poca carga, como el almacenamiento, las cargas descendentes desenergizadas, etc.). Consulte al ingeniero responsable para conocer la configuración de control ambiental adecuada.

Realice la inspección y el mantenimiento del gabinete sin pasillo de servicio en función de las condiciones ambientales y de la experiencia. El funcionamiento o las condiciones anormales pueden requerir una acción correctiva inmediata. La inspección del tablero de fuerza se detalla en el boletín de instrucciones 6055-30. Las siguientes instrucciones se aplican únicamente al gabinete sin pasillo de servicio.

La inspección del tablero de fuerza Masterclad para interiores con revestimiento metálico de 15 kV se describe detalladamente en el boletín de instrucciones 6055-30.

Reemplace los filtros cada seis meses o según corresponda. Lista de códigos regionales de construcción y normas de diseño sísmico compatibles enumera las aplicaciones de filtro correctas.

Filtros de aire de repuesto

Ubicación del filtro*

Ancho del compartimiento mm (pulg)

Número de pieza Square D™

Tamaño mm (pulg)

Aleros delanteros

914 (36)

46005-243-02

185 x 775 (7.3 x 30.5)

Aleros traseros

914 (36)

46005-243-03

84 x 864 (3.3 x 34.0)

El mantenimiento periódico del tablero de fuerza también incluye limpieza, lubricación y puesta en marcha de las piezas del componente. Se recomienda un intervalo de inspección de un año como máximo. Durante los intervalos de inspección regulares, revise lo siguiente:

  • Busque fugas en la parte delantera del tablero de fuerza y en cada uno de los interruptores y compartimientos de cables.

  • Revise los orificios de drenaje de las puertas del compartimiento de cables para asegurarse de que no estén obstruidos.

  • Revise la configuración del termostato. Verifique que los calefactores del tablero de fuerza estén en funcionamiento.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.