6055–15 Rev. 03

Preparación del sitio

Requisitos para los cimientos

El gabinete sin pasillo de servicio estándar está diseñado para instalarse sobre una plataforma de hormigón. Consulte los planos de pedido de fábrica para conocer los detalles de montaje adicionales que pueden requerirse en pedidos específicos. La plataforma debe estar plana y nivelada a 1/8 de pulgada por yarda cuadrada para garantizar una alineación adecuada y evitar la distorsión del equipo.

Ubicación del tubo conduit

Plano típico de una unidad de 914 mm (36 pulg) de ancho (no se use para construcción) y Plano típico de una unidad de 1219 mm (48 pulg) de ancho (no se use para construcción) ilustran los planos de plantas típicas. Consulte los planos correspondientes antes de utilizar las especificaciones de los cimientos típicos.

El tubo conduit debe ser colocado a un máximo de 25 mm (una pulgada) por encima del piso del Masterclad. La colocación del tubo conduit debe ser precisa para asegurar la alineación dentro del área designada para el tubo conduit en el piso del equipo a efecto de evitar interferencias mecánicas con el piso del tablero de fuerza. Consulte las siguientes figuras.

Las placas del piso deben instalarse con muescas para el tubo conduit a fin de crear una barrera que impida la entrada de humedad o plagas en el compartimiento del tablero de fuerza. Utilice receptáculos para tubo conduit o un sistema similar para crear una barrera continua entre el área debajo del tablero de fuerza y el compartimiento del tablero de fuerza.

Evite los bucles continuos de varillas de refuerzo en el concreto o acero estructural que no encierran los tres conductores de fases del mismo circuito.

Plano típico de una unidad de 914 mm (36 pulg) de ancho (no se use para construcción)

Plano típico de una unidad de 1219 mm (48 pulg) de ancho (no se use para construcción)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.