7PT02-0477-02

Aplicação (Aplicaç.)

O dispositivo foi concebido e testado para ser compatível com diferentes aplicações, que podem ser monitorizadas. O dispositivo está em conformidade com as seguintes aplicações:

  • Circuitos de potência: aplicações industriais ou marítimas que contêm cargas de energia e sistemas eletrónicos de alimentação, como acionamentos de velocidade, inversores ou retificadores.

  • Circuitos de controlo: circuitos de controlo auxiliar utilizados para acionar sistemas de alimentação. Estes circuitos contêm cargas sensíveis, tais como PLC, E/S ou sensores.

Por conseguinte, defina adequadamente:

Valor do parâmetro Aplicação
Circ. Pot. (Predefinição) Circuitos de potência
Circ. Cont. Circuitos de controlo
   

NOTA: Certifique-se de que o valor do parâmetro selecionado é igual ao valor do parâmetro de rede IMD. Por exemplo, se selecionar Circ. Pot. no dispositivo, certifique-se de que, no IMD, o valor da Aplicaç. também está definido para Circ. Pot.. Se os valores não forem os mesmos, o dispositivo pode não funcionar como esperado.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?