7PT02-0477-02

Descrição geral do hardware

A Conector da sonda TC: Para ligar o MFLK1 ao toroide de núcleo aberto apropriado.*
B Conector da sonda de entrada de tensão: (Se necessário) Para ligar o MFLK1 com a tensão do sistema, entre a linha e a terra.*
C Nível de carga da bateria: Apresenta a capacidade da bateria disponível (em alternativa, em percentagem e em volts).
D LED vermelho e sistema sonoro: Quando MFLK1 deteta uma falha de isolamento, o LED acende-se e o sistema sonoro é ativado.
E Conector de alimentação: Para carregar o MFLK1, utilize um carregador com certificação CE/IEC com potências nominais de saída de 24 V CC, 1 A.
F Visor do localizador de falhas: Visores
  • a % do sinal calibrado se a entrada de tensão não estiver ligada ao sistema.

  • resistência de isolamento e capacitância, se IFL12 estiver definido e conectado em conformidade.

G Interruptor Ligar/Desligar
H Conector CT com tampa: Para ligar o MFLK1 à sonda TC.
I Conector de entrada de tensão com tampa: (Se necessário) Para conectar o MFL à sonda de entrada de tensão.

Referência comercial do dispositivo

Modelo Referência comercial

MFLK1

IMDMFLK1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?