7ES02-0477-02

Aplicación (Aplic.)

El dispositivo ha sido diseñado y probado para cumplir los requisitos de diferentes aplicaciones susceptibles de supervisarse. El dispositivo cumple los requisitos de las siguientes aplicaciones:

  • Circuitos de alimentación: aplicaciones industriales o marinas que contienen centros de consumo eléctrico y circuitos electrónicos, como variadores de velocidad, inversores o rectificadores.

  • Circuitos de control: circuitos de control auxiliares utilizados para controlar sistemas de alimentación. Dichos circuitos contienen centros de consumo eléctrico sensibles, como PLC, E/S o sensores.

En consecuencia, establecer pertinentemente:

Valor de parámetro Aplicación
Circ. Pot. (predeterminado) Circuitos de alimentación
Circ. Cont. Circuitos de control
   

NOTA: Asegúrese de que el valor de parámetro seleccionado es el mismo que el valor de parámetros de red del IMD. Por ejemplo, si selecciona Circ. Pot. en el dispositivo, asegúrese de que en el IMD el valor de Aplic. también se ha establecido en Circ. Pot.. Si los valores no son los mismos, el dispositivo podría no funcionar según lo previsto.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?