7PT02-0477-02

Comissionamento

O MFLK1 pode ser comissionado de duas formas, dependendo da conexão de entrada de tensão com o sistema.

Isso depende dos dois critérios a seguir:

  • Quando a entrada de tensão está conectada ao sistema

  • Quando a entrada de tensão não está conectada ao sistema

Quando a entrada de tensão não está conectada ao sistema, execute os seguintes passos:

  1. Configuração do IMD e do MFLK1

  2. MFLK1 não está conectado à tensão do sistema: Calibragem do MFLK1 e localização da falha

Quando a entrada de tensão está conectada ao sistema, execute os seguintes passos:

  1. Configuração do IMD e do MFLK1

  2. MFLK1 está conectado à tensão do sistema: Localização da falha

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?