7IT02-0477-02

Applicazione (Appli.)

Il dispositivo è stato progettato e testato per essere conforme a diverse applicazioni monitorabili. Il dispositivo è conforme alle applicazioni seguenti:

  • Circuiti di potenza: applicazioni industriali o marine che contengono carichi di potenza ed elettronica di potenza come variatori di velocità, inverter o rettificatori.

  • Circuiti di controllo: circuiti di controllo ausiliari utilizzati per azionare i sistemi di potenza. Questi circuiti contengono carichi sensibili come PLC, IO o sensori.

Pertanto, configurare correttamente:

Valore parametro Applicazione
Circ. pot. (predefinito) Circuiti di potenza
Circ. contr. Circuiti di controllo
   

NOTA: controllare che il valore parametro selezionato sia uguale a quello della rete IMD. Ad esempio, selezionando Circ. pot. nel dispositivo, verificare che in IMD, il valoreApp sia anch'esso impostato su Circ. pot.. Se i valori non sono uguali, il dispositivo potrebbe non funzionare come previsto.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?