7PT02-0477-02

Dispositivo de injeção (Dispositivo Inj.)

O dispositivo tem suporte para os dispositivos de injeção da série IM400 e XGR. É possível selecionar o dispositivo de injeção necessário da rede, portanto, o dispositivo pode medir o fluxo de corrente relativo ou a resistência de isolação (quando o sinal localizador está disponível).

Dois valores estão disponíveis para esse parâmetro:

  • IM400

  • XGR

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?