健康状态

简介

可通过以下功能确定断路器健康状态:

断路器健康状态通过三个图标中的一个表示:

  • 正常(白色)。

  • 中等严重性,检测到需采取非紧急措施的报警(橙色)。

  • 高严重性,检测到需立即采取纠正措施的报警(红色)。

有关更多信息,请参阅事件的列表

工作 LED

工作 LED 向用户提示断路器的健康状态。

  • 橙色 LED:中等严重性,检测到需采取非紧急维护措施的报警

  • 红色 LED:高严重性,检测到需立即采取维护措施的报警

数据可用性

断路器健康状态指标以及关于健康状态的其他详细信息可通过下列方法查看:

  • MicroLogic X 显示屏的下列屏幕上:主页 > 快速查看 > 运行状况

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件

  • 利用 EcoStruxure Power Device 应用 通过 BluetoothUSB OTG 连接

  • 在使用通讯网络的远程控制器上

注: 当未检测到任何高严重性或中等严重性事件时,MicroLogic X 显示屏上的快速查看显示健康状态与正常图标

当检测到高严重性或中等严重性事件时,将显示弹出式屏幕。如果按下确认按钮确认弹出式屏幕,快速查看滚动中再次显示橙色或红色图标,如果禁用滚动,则在下列屏幕上显示,主页 > 快速查看 > 健康状态

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?