DOCA0102ZH-12

维护计划

简介

MicroLogic X 控制单元提供帮助安排预防性维护工作的信息。

它监控执行的维护计划并在维护时间要到时生成事件来提醒。

有关维护计划和维护频率的更多信息,请参阅 DOCA0099•• MasterPacT MTZ - 带 MicroLogic X 控制单元的 IEC 隔离开关和断路器 - 维护指南

工作原理

MicroLogic X 控制单元会生成事件告知用户需要计划维护。

当使用 EcoStruxure Power Commission 声明执行的维护计划日期时,维护计划事件即完成。

维护操作的制造商维护计划取决于:

  • MasterPacT MTZ 断路器的工作和环境条件。

  • 用户应用的严重程度。

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件声明的所执行上一个维护计划的日期。

用户基本和标准维护计划事件以及制造商维护计划事件计算如下:

  • 对于第一次事件:

    • 如果使用 EcoStruxure Power Commission 软件声明此日期,即从断路器的启用日期算起。

    • 否则,自断路器的装配日期算起。

  • 对于后续事件,从执行的上次维护计划(基本、标准或制造商)的日期算起(如果日期是使用 EcoStruxure Power Commission 软件声明的)。

    注: 后续制造商维护计划事件从使用 EcoStruxure Power Commission 软件声明的上次执行的制造商维护计划算起。

如果执行的维护计划的日期并不是使用 EcoStruxure Power Commission 软件声明的,则 MicroLogic X 控制单元继续使用启用日期或装配日期来计算维护计划事件。

维护计划

下表总结了三个预防性维护计划的维护操作:

维护计划

维护描述

执行人员

用户基本维护

目视检查和功能测试,更换故障附件。

  • 经过培训且具备相应资质的最终用户人员

  • 经过培训且具备相应资质的维护服务提供商人员

  • Schneider Electric 服务代表

用户标准维护

基本最终用户维护、运行检修和组件测试。

  • 经过培训且具备相应资质的维护服务提供商人员

  • Schneider Electric 服务代表

制造商维护

最终用户标准维护以及 Schneider Electric 服务部提供的诊断和部件更换。

Schneider Electric 服务代表

注: Schneider Electric 提供的全球服务计划可能包含针对设备的不同维护计划,其中不同维护级别的表述有所不同:
  • 本指南中的用户基本维护与服务计划和维护指南中的日常维护一致 MasterPacT MTZ 断路器(带) MicroLogic X 控制单元。

  • 本指南中的用户标准维护与服务计划和维护指南中的中间维护一致 MasterPacT MTZ 断路器(带) MicroLogic X 控制单元。

  • 制造商维护保持的表述不变。

维护频率

通过以下记录参数和声明设置确定制造商维护计划。

通过 MicroLogic X 控制单元记录以下环境条件参数:

  • 温度

  • 工作负载

  • 谐波

  • 相对湿度

  • 振动

使用 EcoStruxure Power Commission 软件(用密码保护)声明环境条件和用户应用严重程度的以下设置。

设置

数值

出厂设置

环境条件

腐蚀性气氛

  • 3C1(郊区)

  • 3C2(城区)

  • 3C3(紧邻工业污染区)

  • 3C4(位于污染型工业厂区内)

3C2

含盐环境

  • 无(无盐雾)

  • 中等(从海边起盐雾 < 10 km (6.5 mi))

  • 中等(从海边起盐雾 < 1 km (0.65 mi))

灰尘

  • 低水平

  • 中等水平

  • High level

低水平

用户应用严重程度

  • 中等

记录执行的维护计划的数据

注意
维护计划不正确
所执行的维护计划的日期必须使用 EcoStruxure Power Commission 软件来声明。
不遵循上述说明将导致维护计划无效。

执行预防性维护计划后,维护人员必须使用 EcoStruxure Power Commission 软件声明以下数据:

  • 执行的维护计划:基本、标准、制造商

  • 维护操作的日期

  • 服务提供商的名称

  • 维护人员的姓名

数据可用性

维护计划数据如下:

  • 执行的上次维护计划的日期,如果该数据使用 EcoStruxure Power Commission 软件声明。

    • 已执行的维护计划:基本、标准或制造商

    • 维护操作的日期

    • 服务提供商的名称

    • 维护人员的姓名

  • 要执行的下次维护计划的日期:

    • 要执行的维护计划:基本、标准或制造商

    • 在计划时间快要到之间的月数或过期的月数

可用维护计划数据如下:

  • MicroLogic X 显示屏的下列屏幕上:主页 > 维护 > 帮助 > 维护计划

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件

  • 利用 EcoStruxure Power Device 应用 通过 BluetoothUSB OTG 连接

  • 在使用通讯网络的远程控制器上

预定义事件

该维护计划功能生成下列事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x1480 (5248)

计划在一个月内执行基本维护

诊断

中等(1)

0x1481 (5249)

计划在一个月内执行标准维护

诊断

中等(2)

0x1482 (5250)

计划在三个月内执行制造商维护

诊断

中等(2)

(1) 默认情况下处于禁用状态。可通过 EcoStruxure Power Commission 软件自定义设置。

(2) 默认启用,具有弹出消息。

建议操作

代码

事件

建议操作

0x1480 (5248)

计划在一个月内执行基本维护

计划在一个月内执行基本预防性维护。

0x1481 (5249)

计划在一个月内执行标准维护

计划在一个月内执行标准预防性维护。

0x1482 (5250)

计划在三个月内执行制造商维护

计划在三个月内执行制造商预防性维护。

有关预防性维护计划的信息,请参阅 DOCA0099•• MasterPacT MTZ - 带 MicroLogic X 控制单元的 IEC 隔离开关和断路器 - 维护指南

有关谁能够执行建议操作的更多信息,请联系 Schneider Electric 技术支持部门或您的 Schneider Services 现场服务代表。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.