Estado funcionam.

Presentación

El estado del interruptor automático lo determinan las siguientes funciones:

El estado del interruptor automático se representa mediante uno de los siguientes iconos:

  • Correcto (blanco).

  • Alarma de gravedad media detectada que requiere acción no urgente (naranja).

  • Alarma de gravedad alta detectada que requiere acción correctiva inmediata (rojo).

Si desea más información, consulte la lista de eventos.

Indicador LED de servicio

El indicador LED de servicio alerta al usuario del estado funcional del interruptor automático:

  • LED naranja: alarma de gravedad media detectada que requiere acción de mantenimiento no urgente

  • LED rojo: alarma de gravedad alta detectada que requiere acción de mantenimiento inmediata

Disponibilidad de los datos

Es posible acceder al indicador de estado con información adicional del estado del interruptor automático tal como se indica a continuación:

  • En la pantalla de MicroLogic X, en: Inicio > Vista rápida > Estado

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • Con EcoStruxure Power Device mediante conexión Bluetooth o USB OTG

  • en un controlador remoto a través de la red de comunicación

NOTA: La Vista rápida de la pantalla de MicroLogic X muestra el estado con el icono OK cuando no se detecta ningún evento de gravedad media o alta.

Cuando se detecta un evento de gravedad media o alta, se muestra una pantalla emergente. Si se acusa recibo de la pantalla emergente pulsando OK, el icono naranja o rojo se vuelve a mostrar en el desplazamiento de Vista rápida y está disponible en Inicio > Vista rápida > Estado si el desplazamiento está desactivado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?