监测断路器使用寿命
简介
使用寿命指示器有助于根据预测在发生机械或电气故障之前更换断路器。断路器使用寿命取决于每日带电或不带电运行循环的次数。有关使用寿命以及最大操作次数的更多信息,请参阅 带 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ - 目录。
工作原理
断路器每次运行时(执行带电或不带电分闸和合闸循环),相应的机械和电气运行计数器各递增一次。根据这些计数器,MicroLogic X 控制单元可计算两个使用寿命比率:机械和电气运行的最大次数百分比。根据最高比率指示断路器剩余使用寿命时间百分比。
当 MicroLogic X 控制单元使用寿命算法计算出的值低于其中一个预定义阈值(20% 和 0%)时,系统会生成事件,以橙色或红色弹出式屏幕进行显示,同时显示相应的事件消息。
数据可用性
使用寿命监测数据可通过下列方式查看:
-
在 MicroLogic X 显示屏的中
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件
-
利用 EcoStruxure Power Device 应用 通过 Bluetooth 或 USB OTG 连接
-
在 FDM128 显示器上
-
在 FDM121 显示器上
-
在使用通讯网络的远程控制器上
预定义事件
使用寿命监测生成下列事件:
|
代码 |
事件 |
历史记录 |
严重性 |
|---|---|---|---|
|
0x1443 (5187) |
|
诊断 |
中等 |
|
0x1444 (5188) |
|
诊断 |
高 |
建议操作
|
代码 |
事件 |
建议操作 |
|---|---|---|
|
0x1443 (5187) |
|
计划更换断路器。 如要在考虑环境参数的情况下精确寿命计算,可以参考老化诊断。如果设备连接到云,则使用 EcoStruxure Asset Advisor 进行远程老化诊断。否则,请联系 Schneider Electric 服务部,进行本地老化诊断。 |
|
0x1444 (5188) |
|
更换断路器。 |
有关谁能够执行建议操作的更多信息,请联系 Schneider Electric 技术支持部门或您的 Schneider Services 现场服务代表。