EcoStruxure Power Device

Présentation

L'application mobile Application EcoStruxure Power Device fournit les informations et les fonctionnalités nécessaires pour assurer l'exploitation et la maintenance des appareils d'une architecture EcoStruxure.

Elle vous permet de vous connecter aux appareils suivants :

  • Disjoncteurs MasterPact MTZ

  • Disjoncteurs moteur TeSys GV4

  • Relais de protection Easergy P3

L'application peut être installée sur un smartphone et téléchargée depuis :

  • Le Google Play Store pour les smartphones Android

  • Le App Store pour les smartphones iOS

Appareils MasterPact MTZ et application EcoStruxure Power Device

Grâce à l'application Application EcoStruxure Power Device, un smartphone peut être utilisé avec les appareils MasterPact MTZ comme interface principale pour la maintenance quotidienne et la gestion des situations critiques. L'unité de contrôle MicroLogic X est identifiée dans l'application en scannant le code QR marqué sur l'appareil.

L'utilisation de l'application Application EcoStruxure Power Device avec un Digital Module donne accès à des fonctions supplémentaires :

  • L'ajout du Digital Module Assistant analyse de défauts permet d'obtenir des tutoriels expliquant comment rétablir l'alimentation et identifier les différentes causes de déclenchement.

  • Le Digital Module Assistant de ré-enclenchement MasterPact permet un contrôle à distance du disjoncteur.

La communication sans fil est possible via les technologies Bluetooth et NFC. La connexion peut aussi se faire via USB OTG.

Utilisation d'une connexion Bluetooth Low Energy

L'unité de contrôle MicroLogic X doit être sous tension pour pouvoir établir une connexion Bluetooth Low Energy.

L'utilisation de l'application Application EcoStruxure Power Device avec une connexion Bluetooth Low Energy permet l'accès et le partage des types d'informations classés dans les onglets suivants :

  • Vue générale : donne une vue générale des valeurs de courants par phase, de l'état de santé du disjoncteur et des événements récents de l'historique.

  • Mesure : affiche les valeurs de courant efficace, de tensions efficaces, de réseau et d'énergie en temps réel.

  • Paramètres de Protection : affiche les paramètres sélectionnés et permet leur modification.

  • Maintenance et Diagnostic :

    • Affiche des rappels de maintenance, des compteurs de durée de vie, d'usure des actionneurs et des contacts et des diagnostics.

    • Interprète l'usure des contacts pour estimer la capacité du disjoncteur à isoler et supporter la charge de service, à fonctionner et à se déclencher.

  • État et contrôle :

    • Affiche l'état du disjoncteur.

    • Permet d'exécuter des opérations d'ouverture et de fermeture lorsque le Digital Module Assistant de ré-enclenchement MasterPactest installé.

Lorsque des Digital Modules sont installés sur l'unité de contrôle MicroLogic X, des informations supplémentaires sont disponibles.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la procédure de connexion Bluetooth Low Energy.

Utiliser une connexion USB OTG (On-The-Go)

L'unité de contrôle MicroLogic X peut être alimentée par un smartphone à l'aide de la connexion USB OTG, si nécessaire.

L'utilisation de l'application Application EcoStruxure Power Device avec une connexion USB OTG donne accès à différents types d'informations, classés dans les onglets suivants, et permet de les partager :

  • Vue générale : donne une vue générale des valeurs de courants par phase, de l'état de santé du disjoncteur et des événements récents de l'historique.

  • Mesure : affiche les valeurs de courant, de tensions efficaces, de réseau et d'énergie en temps réel.

  • Paramètres de Protection : affiche les paramètres sélectionnés et permet leur modification.

  • Maintenance et Diagnostic :

    • Affiche des rappels de maintenance, des compteurs de durée de vie, d'usure des actionneurs et des contacts et des diagnostics.

    • Interprète l'usure des contacts pour estimer la capacité du disjoncteur à isoler et supporter la charge de service, à fonctionner et à se déclencher.

  • État et contrôle :

    • Affiche l'état du disjoncteur.

    • Permet d'exécuter des opérations d'ouverture et de fermeture lorsque le Digital Module Assistant de ré-enclenchement MasterPact est installé.

Lorsque des Digital Modules sont installés sur l'unité de contrôle MicroLogic X, des informations supplémentaires sont disponibles.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la procédure de connexion USB OTG (On-The-Go).

Utiliser une connexion NFC

Il est possible de se connecter à l'application Application EcoStruxure Power Device par connexion NFC, même lorsque l'unité de contrôle MicroLogic X est hors tension. Cette connexion donne accès aux informations suivantes :

  • Informations sur l'unité de contrôle MicroLogic X

  • Contexte du dernier déclenchement : type de déclenchement, date et heure du dernier déclenchement, valeurs de courant juste avant le déclenchement

  • Paramètres de protection (lecture seule)

  • Accès aux Digital Modules Power Restoration Assistant ou Assistant de ré-enclenchement MasterPact

Pour plus d'informations, reportez-vous à la procédure de connexion NFC.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?