DOCA0102FR-12

Communication Bluetooth Low Energy

Description

A Voyant Bluetooth

B Bouton d'activation Bluetooth

C Numéro de série de l'unité de contrôle MicroLogic X

La communication Bluetooth Low Energy permet d'accéder à l'unité de contrôle MicroLogic X depuis un smartphone exécutant Application EcoStruxure Power Device. Cette application offre une interface orientée tâches avec l'unité de contrôle.

Vous pouvez établir une connexion Bluetooth avec une unité de contrôle MicroLogic X seulement. Un seul smartphone à la fois peut être connecté à une unité de contrôle.

Au cours de la connexion, l'unité de contrôle est identifiée par les derniers chiffres de son numéro de série. Le format de l'identifiant est MTZ <Type de protection> <Fin du numéro de série>. Par exemple : MTZ 5 012345, où 5 indique une unité de contrôle MicroLogic 5.0 X et 012345 correspond aux 6 derniers chiffres du numéro de série.

Les communications Bluetooth Low Energy sont cryptées à l'aide d'un chiffrement avancé AES (Advanced Encryption Standard) 128 bits.

Conditions préalables à l'utilisation de Bluetooth Low Energy

Les conditions suivantes doivent être remplies pour établir une connexion Bluetooth Low Energy :

  • L'unité de contrôle MicroLogic X doit être sous tension.

  • La communication Bluetooth Low Energy doit être activée sur l'unité de contrôle.

  • Vous devez disposer d'un smartphone exécutant l'application Application EcoStruxure Power Device.

  • Le smartphone doit prendre en charge Android 4.4 ou iOS 9 (ou version supérieure) et être compatible avec la technologie sans fil Bluetooth Low Energy.

  • Vous devez avoir accès à l'unité de contrôle MicroLogic X et rester physiquement dans une zone ouverte de 20 à 30 mètres (moins de 10 mètres pour une connexion optimale) pendant toute la durée de la connexion.

Activation et désactivation de la communication Bluetooth Low Energy

Par défaut, la communication Bluetooth Low Energy est désactivée.

Vous pouvez activer et désactiver la communication Bluetooth Low Energy en procédant comme suit :

  • Sur l'écran d'affichage MicroLogic X, sélectionnez Accueil > Configuration > Communication > Bluetooth et réglez Bluetooth sur ON ou sur OFF.

  • Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission, sélectionnez Accueil > Configuration > Communication > Bluetooth et réglez Activation du Bluetooth sur ON ou sur OFF.

Vous pouvez afficher le statut (activé ou désactivé) de la communication Bluetooth Low Energy en procédant comme suit :

  • Sur l'écran d'affichage MicroLogic X, sélectionnez Accueil > Communication > Bluetooth

  • Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Sur un contrôleur distant via le réseau de communication

Événements prédéfinis

L'activation de la communication Bluetooth génère l'événement suivant :

Code

Evénement

Historique

Sévérité

0x1429 (5161)

Communication Bluetooth activée

Communication

Basse

0x1427 (5159)

Connexion sur le port Bluetooth

Communication

Basse

Réglage de la temporisation de déconnexion Bluetooth

Quand la communication Bluetooth est activée à l'aide du bouton-poussoir d'activation situé sur l'unité de contrôle MicroLogic X, une temporisation de connexion par smartphone met fin à la communication après un certain temps d'inactivité. Par défaut, ce délai de déconnexion automatique est réglé sur 15 minutes.

Le réglage du délai de déconnexion Bluetooth peut être modifié comme suit :

  • Sur l'écran d'affichage MicroLogic X, sélectionnez Accueil > Configuration > Communication > Bluetooth, réglez Bluetooth sur ON, puis définissez la valeur en minutes du paramètre Délai (min).

  • Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission, au menu Accueil > Configuration > Communication > Bluetooth, affectez la valeur appropriée au Délai Bluetooth (min).

Vous pouvez régler cette valeur de 5 à 60 minutes, par incréments de 1 (valeur par défaut : 15 minutes).

Etablissement d'une connexion Bluetooth Low Energy

Suivez les étapes ci-dessous pour établir une connexion Bluetooth Low Energy avec l'unité de contrôle MicroLogic X depuis votre smartphone.

Etape

Action

1

Lancez l'application Application EcoStruxure Power Device sur votre smartphone.

2

Choisissez de vous connecter à l'appareil via Bluetooth.

3

Sur l'unité de contrôle MicroLogic X, appuyez sur le bouton-poussoir d'activation de Bluetooth.

Le voyant Bluetooth s'allume. Sinon, vous devez commencer par activer la fonctionnalité de communication Bluetooth.

Sur votre smartphone, Application EcoStruxure Power Device lance l'analyse et affiche la liste des dispositifs Bluetooth avoisinnants. Les unités de contrôle MicroLogic Xsont identifiées par leur numéro ID.

4

Sélectionner l'unité de contrôle MicroLogic X à laquelle vous voulez vous connecter.

Un code d'appariement à 6 chiffres s'affiche sur l'écran d'affichage MicroLogic X.

5

Saisir ce code dans l'application Application EcoStruxure Power Device dans les 30 secondes.

  • Si le code d'appariement est incorrect ou si plus de 30 secondes se sont écoulées, la communication Bluetooth est désactivée (le voyant s'éteint). Pour vous reconnecter, vous devez alors reprendre la procédure de connexion à l'étape 3.

  • Si la connexion est établie, le voyant Bluetooth se met à clignoter.

6

Pour mettre fin à la connexion vous pouvez au choix :

  • Appuyer sur le bouton-poussoir Bluetooth sur l'unité de contrôle MicroLogic X.

  • Vous déconnecter de Application EcoStruxure Power Device.

Tant que votre smartphone reste dans la zone de communication (20 à 30 mètres) autour de l'unité de contrôle MicroLogic X, la connexion Bluetooth Low Energy reste active et les informations affichées sont actualisées.

NOTE: Chaque connexion étant unique, vous ne pouvez pas enregistrer les paramètres de connexion pour votre prochaine connexion Bluetooth Low Energy.

Voyant Bluetooth

Le voyant Bluetooth situé sur la face avant de l'unité de contrôle MicroLogic X peut être :

  • Allumé : Une procédure de connexion Bluetooth est en cours.

  • Eteint : Bluetooth n'est pas activé ou a été désactivé.

  • Clignotant : Une connexion Bluetooth est établie et active.

NOTE: Le voyant Bluetooth n'indique pas si la fonction de communication Bluetooth Low Energy est activée ou désactivée dans l'unité de contrôle MicroLogic X. Lorsque cette fonction est désactivée, le voyant ne s'allume pas quand vous appuyez sur le bouton d'activation Bluetooth.

Dépannage des problèmes de communication Bluetooth Low Energy

Le tableau suivant répertorie les problèmes couramment rencontrés lors de l'établissement d'une connexion Bluetooth avec l'unité de contrôle MicroLogic X.

Description du problème

Causes probables

Solutions

Le voyant Bluetooth ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton-poussoir d'activation de Bluetooth de l'unité de contrôle MicroLogic X.

La fonction Bluetooth n'est pas activée dans l'unité de contrôle MicroLogic X.

Activez la communication Bluetooth dans l'unité de contrôle MicroLogic X.

L'unité de contrôle MicroLogic X est hors tension.

Vérifiez l'alimentation de l'unité de contrôle MicroLogic X.

La connexion Bluetooth a été établie mais le signal a été perdu.

Le smartphone n'est plus à portée de communication.

Placez le smartphone dans la portée de Bluetooth et établissez une nouvelle connexion.

Le voyant Bluetooth clignote sur l'unité de contrôle mais l'ID de l'unité ne figure pas dans la liste des appareils disponibles.

Un smartphone est déjà connecté à l'unité de contrôle MicroLogic X.

Vérifier si un autre smartphone à portée est connecté à l'unité de contrôle.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.