DOCA0102ES-12

EcoStruxure Power Device

Presentación

Aplicación EcoStruxure Power Device es una aplicación móvil con la información y las prestaciones necesarias para gestionar y mantener eficientemente aparatos en la arquitectura EcoStruxure.

La aplicación le permite conectarse a aparatos, incluidos los siguientes:

  • Interruptores automáticos MasterPact MTZ

  • Interruptores automáticos de motores TeSys GV4

  • Relés de protección Easergy P3

La aplicación se puede instalar en un smartphone descargándola de:

  • Google Play Store para smartphones Android

  • App Store para smartphones iOS

Aparatos MasterPact MTZ en EcoStruxure Power Device

Con EcoStruxure Power Device, se puede utilizar un smartphone con aparatos MasterPact MTZ como interfaz principal para el mantenimiento diario y en casos críticos. La unidad de control MicroLogic X se identifica en la aplicación escaneando el código QR en el aparato.

Cuando se usa EcoStruxure Power Device junto con Digital Module, hay funciones adicionales disponibles:

  • Con el Asistente para el restablecimiento de la alimentación Digital Module, hay tutoriales disponibles que proporcionan información acerca de cómo restablecer la alimentación e identificar las causas de los disparos.

  • El control remoto del interruptor automático está disponible con el Digital Module de asistente de funcionamiento de MasterPact.

La comunicación inalámbrica está disponible mediante la comunicación Bluetooth y NFC. Una conexión USB OTG también está disponible.

Uso de una conexión Bluetooth con bajo nivel de energía

Para establecer una conexión MicroLogic X con bajo nivel de energía, la unidad de control Bluetooth debe estar conectada.

El uso de EcoStruxure Power Device con una conexión Bluetooth con bajo nivel de energía proporciona acceso a los tipos de información organizados en las siguientes fichas y permite compartirlos:

  • Vista rápida: ofrece una descripción general de los valores actuales por fase, del estado del interruptor automático y del historial de eventos recientes.

  • Medición: muestra los valores de corriente eficaces, los valores de tensión eficaces, la red y la energía en tiempo real.

  • Ajuste de protección: muestra los ajustes seleccionados actualmente y permite modificarlos.

  • Mantenimiento y diagnóstico:

    • Muestra recordatorios de mantenimiento, la vida útil, el desgaste de los actuadores, el desgaste de los contactos y contadores de diagnóstico.

    • Interpreta el desgaste de los contactos para calcular la capacidad del interruptor automático para aislar, soportar el servicio nominal, funcionar y dispararse.

  • Estado y control:

    • Muestra el estado del interruptor automático.

    • Permite realizar operaciones de apertura y de cierre si el Digital Module de asistente de funcionamiento del MasterPact está instalado.

Si hay Digital Modules instalados en la unidad de control MicroLogic X, se ofrece información adicional.

Si desea más información, consulte el procedimiento de conexión Bluetooth con bajo nivel de energía.

Uso de una conexión USB OTG (en movimiento)

Si es necesario, se puede alimentar la unidad de control MicroLogic X con un smartphone mediante la conexión USB OTG.

El uso de EcoStruxure Power Device con una conexión USB OTG da acceso a los siguientes tipos de información organizados en las siguientes fichas y permite compartirlos:

  • Vista rápida: ofrece una descripción general de los valores actuales por fase, del estado del interruptor automático y del historial de eventos recientes.

  • Medición: muestra los valores de corriente, los valores de tensión eficaces, la red y la energía en tiempo real.

  • Ajuste de protección: muestra los ajustes seleccionados actualmente y permite modificarlos.

  • Mantenimiento y diagnóstico:

    • Muestra recordatorios de mantenimiento, la vida útil, el desgaste de los actuadores, el desgaste de los contactos y contadores de diagnóstico.

    • Interpreta el desgaste de los contactos para calcular la capacidad del interruptor automático para aislar, soportar el servicio nominal, funcionar y dispararse.

  • Estado y control:

    • Muestra el estado del interruptor automático.

    • Permite realizar operaciones de apertura y de cierre si el Digital Module de asistente de funcionamiento del MasterPact está instalado.

Si hay Digital Modules instalados en la unidad de control MicroLogic X, se ofrece información adicional.

Si desea más información, consulte el procedimiento de conexión USB OTG (en movimiento).

Uso de una conexión NFC

Es posible conectarse a la EcoStruxure Power Device con una conexión NFC incluso aunque la unidad de control MicroLogic X no reciba alimentación. Da acceso a la siguiente información:

  • Información acerca de la unidad de control MicroLogic X

  • Contexto del último disparo: tipo de disparo; fecha y hora del último disparo; valores actuales antes del disparo

  • Ajustes de protección (solo para visualización)

  • Acceso al asistente de restauración de alimentación o a los Digital Modules del asistente de funcionamiento del MasterPact

Si desea más información, consulte el procedimiento de conexión NFC.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.