DOCA0102ZH-12

EcoStruxure Power Device 应用

简介

EcoStruxure Power Device 应用 是一种移动应用程序,提供操作和高效维护 EcoStruxure 架构中的设备所需的信息和功能。

该应用程序可让您连接到以下设备:

  • MasterPact MTZ 断路器

  • TeSys GV4 电机断路器

  • Easergy P3 保护继电器

该应用程序可从以下位置下载并安装到智能手机上:

  • Google Play Store,对于 Android 智能手机

  • App Store,对于 iOS 智能手机

EcoStruxure Power Device 应用 中的 MasterPact MTZ 设备

通过使用 EcoStruxure Power Device 应用,可在日常和关键维护时将智能手机作为 MasterPact MTZ 设备的主界面。MicroLogic X 控制单元可通过在设备上扫描二维码在应用程序上进行识别。

EcoStruxure Power Device 应用Digital Module 一起使用时,还有更多功能可用:

  • 配合使用电力恢复助手 Digital Module 时,可提供教程,并提供恢复电源和确定脱扣原因方面的信息。

  • 使用 MasterPact 操作助手 Digital Module 时,可远程控制断路器。

无线通讯通过 BluetoothNFC 通讯提供。USB OTG 连接也可用。

使用 Bluetooth(低能耗)连接

必须对 MicroLogic X 控制单元进行供电,以便建立 Bluetooth 低能耗连接。

使用 EcoStruxure Power Device 应用 通过 Bluetooth 低能耗连接可访问下列类型的信息并进行共享,这些信息按照以下标签进行排列:

  • 快速查看:提供每相电流值、断路器健康状态和最近事件历史记录的概览。

  • 测量:实时显示 RMS 电流、RMS 电压、网络和电能的测量值。

  • 保护设置:显示当前选择的设置并可以修改设置。

  • 维护和诊断

    • 显示维护提醒、使用寿命、执行器磨损、触点磨损和诊断计数器。

    • 分析触点磨损,以便评估断路器的隔离能力、额定负载耐受能力、操作能力和脱扣能力。

  • 状态和控制

    • 显示断路器的状态。

    • 当安装 MasterPact 操作助手 Digital Module 时,可以进行分闸和合闸操作。

MicroLogic X 控制单元上安装 Digital Modules 时,还可以提供其他信息。

关于更多信息,请参阅 Bluetooth 低能耗连接步骤

使用 USB OTG(便携式)连接

必要时,MicroLogic X 控制单元可通过智能手机供电(使用 USB OTG 连接)。

使用 EcoStruxure Power Device 应用 通过 USB OTG 连接可访问下列类型的信息并进行共享,这些信息按照以下标签进行排列:

  • 快速查看:提供每相电流值、断路器健康状态和最近事件历史记录的概览。

  • 测量:实时显示电流、RMS 电压、网络和电能的测量值。

  • 保护设置:显示当前选择的设置并可以修改设置。

  • 维护和诊断

    • 显示维护提醒、使用寿命、执行器磨损、触点磨损和诊断计数器。

    • 分析触点磨损,以便评估断路器的隔离能力、额定负载耐受能力、操作能力和脱扣能力。

  • 状态和控制

    • 显示断路器的状态。

    • 当安装 MasterPact 操作助手 Digital Module 时,可以进行分闸和合闸操作。

MicroLogic X 控制单元上安装 Digital Modules 时,还可以提供其他信息。

关于更多信息,请参阅 USB OTG(便携式)连接步骤

使用 NFC 连接

使用 NFC 连接 EcoStruxure Power Device 应用 始终可行,即使 MicroLogic X 控制单元无供电。通过它可访问下列信息:

  • 关于 MicroLogic X 控制单元的信息

  • 最后一次脱扣的环境:脱扣类型;最后一次脱扣的日期和时间;脱扣前的电流值

  • 保护设置(仅显示)

  • 访问电源恢复助手或 MasterPact 操作助手 Digital Modules

关于更多信息,请参阅 NFC 连接步骤

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.