Messages contextuels relatifs aux événements

Types et priorité des messages relatifs aux événements

Si l'unité de contrôle MicroLogic X détecte l'un des événements suivants, un message contextuel s'affiche, selon l'ordre de priorité suivant :

  • Appariement Bluetooth

  • Déclenchement

  • Alarme de sévérité haute

  • Alarme de sévérité moyenne

  • ERMS enclenché

  • Erreur

Un message d'événement remplace un message d'événement de priorité inférieure.

Un message d'événement remplace l'affichage de l'arborescence de navigation et du mode défilement de la Vue générale.

Ecran d'appariement Bluetooth

Le message d'appariement Bluetooth s'affiche pendant la procédure d'appariement Bluetooth .

Le message d'appariement Bluetooth a la priorité la plus élevée. Il supplante tous les autres messages.

L'écran d'appariement Bluetooth se ferme dans les cas suivants :

  • Confirmation de l'appariement sur le smartphone

  • Pression sur le bouton Bluetooth de l'unité de contrôle MicroLogic X

  • Pression sur le bouton Annuler en bas de l'afficheur MicroLogic X

  • Expiration du délai d'appariement Bluetooth

Si un message d'événement était déjà affiché avant l'appariement Bluetooth ou apparaît pendant la procédure d'appariement, est affiché après la fermeture du message d'appariement Bluetooth. Sinon, l'écran d'Accueil s'affiche.

Affichage des messages contextuels de déclenchement et d'alarme

Type de message

Description

Exemple

Déclenchement

Lors d'un déclenchement, le message de déclenchement s'affiche sur fond rouge.

Alarme de sévérité haute

Lors d'une alarme de sévérité haute, le message d'alarme de sévérité haute s'affiche sur fond rouge.

Alarme de sévérité moyenne

Lors d'une alarme de sévérité moyenne, le message d'alarme de sévérité moyenne s'affiche sur fond orange.

Gestion des messages contextuels de déclenchement et d'alarme

Un message de déclenchement ou d'alarme indique qu'un événement potentiellement grave lié au fonctionnement s'est produit. Pour traiter l'événement, procédez comme suit :

Etape

Action

1

Lorsque le message d'événement de déclenchement ou d'alarme s'affiche, appuyez sur OK.

L'afficheur affiche un message indiquant le contexte du déclenchement ou les détails de l'événement d'alarme. Le fond devient blanc.

2

Après avoir lu le message explicatif, effectuez la procédure nécessaire pour corriger la cause sous-jacente du problème qui a provoqué le déclenchement ou l'alarme.

3

Une fois la cause corrigée, appuyez sur OK pour acquitter le message. Le message explicatif est fermé et l'écran affiche le menu Alarmes & historique.

NOTE: Revenez à l'écran Accueil en appuyant sur ESC ou sur le bouton Accueil lors de l'affichage d'un écran contextuel ou d'un écran de contexte de déclenchement/d'alarme.

4

Si l'événement est mémorisé, appuyez sur le bouton de test/réinitialisation pendant trois secondes pour réinitialiser l'événement et éteindre le voyant de service.

NOTE: L'écran affiche à nouveau le message de déclenchement ou d'alarme (sur la couleur de fond correspondante) lorsque le message n'est pas acquitté par OK avant l'expiration du délai.

Pour plus d'informations concernant l'action recommandée sur les événements, reportez-vous à la description de la fonction qui génère l'événement (dans le présent manuel) et à la documentation pertinente :

  • MasterPacT MTZ1 - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs avec unité de contrôle MicroLogic X De 630 à 1600 A - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs avec unité de contrôle MicroLogic X De 800 à 6300 A - Guide utilisateur

Pour plus d'informations sur la façon dont les unités de contrôle MicroLogic X gèrent les événements, consultez la section Gestion des événements.

Acquittement automatique des messages contextuels

Les événements de sévérité moyenne suivants (affichés dans une fenêtre contextuelle orange) peuvent être acquittés automatiquement par l'unité de contrôle MicroLogic X lorsque le mode d'acquittement automatique est activé (ON).

Code Evénement
0x03F5 (1013) Pré-alarme Ir (I > 90 % Ir)
0x6200 (25088) Dépassement seuil Ir (I > 105 % Ir)
0x050C (1292) Alarme Ig
0x050D (1293) Alarme IΔn
0x6321 (25377) Ordre de déclenchement Long Retard IDMTL
0x6310 (25360) Ordre déclenchement Min de U 1 phase
0x632A (25386) Ordre déclenchement Min de U 3 phases
0x6311 (25361) Ordre déclenchement Max de U 1 phase
0x632B (25387) Ordre déclenchement Max de U 3 phases
0x6315 (25365) Ordre de déclenchement sous-fréquence
0x6316 (25366) Ordre de déclenchement sur-fréquence
0x6214 (25108) Dépassement seuil Retour de puissance
0x6314 (25364) Ordre déclenchement Retour de puissance
0x6323 (25379) Ordre de déclen. seuil de courant directionnel aval
0x6324 (25380) Ordre de déclen. seuil de courant directionnel amont

Le mode d'acquittement automatique et le paramètre de temporisation d'affichage de message contextuel peuvent être définis uniquement dans l'écran d'affichage MicroLogic X Général > Messages contextuels.

Le processus d'acquittement automatique se déroule comme suit :

  1. La temporisation d'affichage de message contextuel démarre lorsque la fenêtre contextuelle orange concernant l'événement s'affiche.

  2. Si l'événement est en mode de sortie lorsque la temporisation d'affichage expire, l'unité de contrôle MicroLogic X acquitte automatiquement la fenêtre contextuelle orange.

    L'utilisateur n'a pas besoin d'acquitter le message contextuel localement sur l'écran d'affichage MicroLogic X.

Exemple : Pour une application moteur, l'utilisateur peut définir la temporisation d'affichage sur le temps de démarrage maximal du moteur. Une fois le moteur démarré, l'unité de contrôle MicroLogic X acquitte automatiquement la fenêtre contextuelle orange relative à l'événement Dépassement seuil Ir (I > 105 % Ir). Ainsi, l'utilisateur n'a pas besoin d'acquitter le message contextuel localement dans l'écran d'affichage MicroLogic X à chaque démarrage moteur.

Délai des événements

Le délai des événements peut être configuré dans Configuration > Général > Vue générale.

Si le défilement de la Vue générale est activé, le délai des événements est identique au Redémarrage dans la Vue générale.

Si le défilement de la Vue générale est désactivé, le délai des événements s'affiche dans la zone Délai.

Pour plus d'informations sur la configuration du délai des événements, consultez la section Configuration du mode Vue générale.

Ecran ERMS enclenché

Lorsque la fonction ERMS est enclenchée par le commutateur de sélection externe ou via Application EcoStruxure Power Device, le message ERMS activé s'affiche sur fond bleu.

L'écran indique les moyens utilisés pour enclencher la fonction ERMS parmi les deux options suivantes :

  • Switch (ERMS)

  • Smartphone

Tous les écrans, à l'exception des messages instantanés, s'affichent sur fond bleu tant que la fonction ERMS est enclenchée.

La navigation dans l'arborescence est possible à l'aide du bouton ESC ou du bouton Accueil pendant que la fonction ERMS est enclenchée.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la description de la fonction ERMS.

Messages d'erreur

Un message d'erreur s'affiche lorsque l'unité de contrôle MicroLogic X détecte une erreur interne.

Pour plus d'informations, consultez les guides suivants :

  • MasterPacT MTZ1 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ2/3 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?