DOCA0102FR-12

Fonction ERMS

Présentation

La fonction ERMS est utilisée pour réduire les paramètres de protection afin que le disjoncteur se déclenche le plus rapidement possible lorsqu'un défaut d'arc se produit. Un temps de déclenchement plus court limite les risques de blessures lorsque des électriciens qualifiés se trouvent à proximité d'équipements sous tension.

La fonction ERMS définit un jeu de paramètres distinct pour les protections suivantes :

  • Protection long retard contre les surintensités

  • Protection court retard contre les surintensités

  • Protection instantanée contre les surintensités

  • Protection contre les défauts à la terre

Lorsque la fonction ERMS est enclenchée, le jeu de paramètres ERMS remplace :

  • Les paramètres actuellement sélectionnés si le double réglage n'est pas activé

  • Le jeu de paramètres A ou B si le double réglage est activé. Dans ce cas, lorsque la fonction ERMS est désenclenchée, le jeu de paramètres (A ou B) sélectionné au moment du désenclenchement est activé.

Conditions préalables requises

La fonction ERMS est disponible lorsque le Digital Module Digital Module est installé sur une unité de contrôle MicroLogic X.

Pour utiliser la fonction ERMS avec un commutateur de sélection externe :

  • Le module de commutation ERMS (ESM) doit être installé et connecté à l'unité de contrôle MicroLogic X.

  • L'unité de contrôle MicroLogic X doit être raccordée à une alimentation 24 Vcc externe.

La fonction ERMS est compatible avec :

Les données en provenance du Digital Module sont accessibles à distance via les interfaces de communication IFE/EIFE ou IFM si la version du micrologiciel IFE/EIFE ou IFM est compatible avec le module numérique. Pour plus d’informations, consultez la compatibilité du micrologiciel des interfaces de communication.

Principe de fonctionnement

Le graphique suivant illustre des exemples de courbes de déclenchement des fonctions de protection standard avec et sans la fonction ERMS enclenchée :

N Normal : Courbe de déclenchement des fonctions de protection standard avec fonction ERMS désenclenchée (jeu A ou jeu B si le double réglage est activé)

R Réduit : Courbe de déclenchement des fonctions de protection standard avec fonction ERMS enclenchée

La fonction ERMS peut être enclenchée avec Application EcoStruxure Power Device (protection par mot de passe) et/ou un commutateur de sélection externe.

Pendant que la fonction ERMS est enclenchée :

  • Un voyant ERMS bleu (A) est allumé sur la face avant de l'unité de contrôle MicroLogic X

  • Le défilement Vue générale s'interrompt et le message ERMS activé s'affiche sur fond bleu.

  • Tous les écrans, sauf les messages contextuels d'alarme et de déclenchement, s'affichent sur fond bleu.

Exemples de cas d'utilisation

Les conditions de fonctionnement des installations électriques sont spécifiées par des réglementations nationales (par exemple, NPFA70E pour les États-Unis, EN 50110 pour l'Europe). Ces réglementations imposent d'évaluer les risques électriques avant toute intervention. L'évaluation doit préciser à quel moment la fonction ERMS doit être mise en oeuvre et enclenchée.

Dans la mesure du possible, l'installation électrique sera mise hors tension. En cas d'intervention à proximité de parties sous tension alors que les portes ou panneaux du tableau de distribution ne sont pas tous fermés et sécurisés, la fonction ERMS peut être enclenchée afin de limiter les risques liés aux arcs électriques. Il convient de procéder à une évaluation des risques pour chaque situation, y compris lorsque la fonction ERMS est utilisée.

Le tableau suivant donne des exemples de cas d'intervention, à l'intérieur ou à proximité d'un tableau électrique, où il est recommandé d'enclencher la fonction ERMS. Les recommandations reposent sur les hypothèses suivantes :

  • La fonction ERMS est intégrée dans l'appareil en amont, côté alimentation du tableau électrique concerné

  • Le tableau électrique est alimenté par une seule source.

Opération

Emplacement

Ajout d'un appareil dans un emplacement libre du tableau

À l'intérieur du tableau électrique

Inspection thermique

A l'intérieur du tableau électrique

Lecture de mesure à l'intérieur du tableau, nécessitant l'ouverture de portes ou panneaux

A l'intérieur du tableau électrique

Mesure à l'aide d'un équipement portatif (présence de tension, rotation de phase, qualité de l'alimentation)

A l'intérieur du tableau électrique

Première mise sous tension ou mise hors tension de l'équipement

Dans la salle électrique, à moins de 0,3 m (12 in.) du tableau

Déverrouillage de l'appareil avec un cadenas ou une clé

Dans la salle électrique, à moins de 0,3 m (12 in.) du tableau

Fermeture de l'appareil

Dans la salle électrique, à moins de 0,3 m (12 in.) du tableau

Enclenchement de la fonction ERMS

AVIS
RISQUE DE COUPURE D'ALIMENTATION
Vérifiez que les paramètres de protection d'ERMS sont correctement configurés avant l'enclenchement.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer une interruption du service par coupure de courant.

La fonction ERMS peut être enclenchée de plusieurs manières :

  • Depuis l'application Application EcoStruxure Power Device (protégée par mot de passe).

    Un verrou numérique existe entre le smartphone exécutant l'application Application EcoStruxure Power Device et l'unité de contrôle MicroLogic X.

  • A l'aide d'un commutateur de sélection externe connecté au module de commutation ERMS (ESM) optionnel.

    Le module ESM est installé dans le disjoncteur et raccordé à un commutateur de sélection externe verrouillable par cadenas. La fonction ERMS est enclenchée en tournant le commutateur de sélection externe.

Désenclenchement de la fonction ERMS

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Avant de désenclencher la fonction ERMS :
  • Inspectez soigneusement votre espace de travail et retirez tous les outils et objets éventuellement laissés à l’intérieur de l'équipement.
  • Vérifiez que tout le personnel est à distance de l'équipement et que les appareils, portes et protections sont en place.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

La fonction ERMS doit être désenclenchée via l'interface qui a servi à l'enclencher :

  • Fonction enclenchée sur un smartphone : le même smartphone doit être utilisé pour la désenclencher.

  • Fonction enclenchée par le commutateur de sélection ERMS externe raccordé au module ESM : le commutateur de sélection ERMS doit être utilisé pour la désenclencher.

  • Fonction enclenchée à l'aide d'un smartphone et d'un commutateur de sélection ERMS : smartphone et commutateur de sélection ERMS doivent être utilisés tous les deux pour la désenclencher.

Module ESM (commutation ERMS)

Le module ESM de commutation de la fonction ERMS est un matériel en option. Il est utilisé avec un commutateur de sélection externe verrouillable pour enclencher ou désenclencher la fonction ERMS.

Ce module comprend :

  • Une entrée dédiée au commutateur de sélection ERMS et présentant les caractéristiques suivantes :

    • Lorsque l'entrée est sous tension, la fonction ERMS est désenclenchée.

    • Lorsque l'entrée est hors tension, la fonction ERMS est enclenchée.

  • Une sortie pour activer un voyant externe lorsque la fonction ERMS est enclenchée.

Fonction de verrou numérique pour ERMS

Cette fonction établit un verrou numérique entre un smartphone exécutant Application EcoStruxure Power Device et l'unité de contrôle MicroLogic X lorsque la fonction ERMS est enclenchée par ce smartphone. La fonction de verrou numérique garantit que si la fonction ERMS est enclenchée par un smartphone, elle ne peut être désenclenchée que par le même smartphone.

Forcer le déverrouillage de la fonction ERMS

Si le smartphone utilisé pour enclencher la fonction ERMS n'est pas indisponible ou ne fonctionne pas, il est possible d’envoyer une commande de forçage du déverrouillage pour désenclencher ERMS.

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE
Avant de forcer le déverrouillage de la fonction ERMS :
  • Inspectez soigneusement votre espace de travail et retirez tous les outils et objets à l’intérieur de l'équipement.
  • Vérifier que tout le personnel est à distance de l'équipement et que les appareils, portes et protections sont en place.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Pour forcer le verrou numérique, vous avez besoin d'un smartphone exécutant l'application Application EcoStruxure Power Device et d'accéder à l'unité de contrôle MicroLogic X.

Si la fonction ERMS est enclenchée par un commutateur de sélection externe, ERMS reste enclenchée après l'envoi de la commande de forçage du verrou. Le déverrouillage du verrou numérique désenclenche uniquement la fonction ERMS enclenchée par smartphone.

Pour forcer le déverrouillage du verrou numérique entre un smartphone et l'unité de contrôle MicroLogic X, procédez comme suit :

Etape

Action

1

Sur un smartphone exécutant l'application Application EcoStruxure Power Device, accédez au menu Protection pour activer la commande de forçage du déverrouillage.

2

Sélectionnez ERMS - Déverrouillage forcé.

3

Sélectionnez Oui pour confirmer que vous souhaitez forcer le déverrouillage de la fonction ERMS.

4

Saisissez le mot de passe de niveau Administrateur de l'appareil, puis appuyez sur OK.

5

Expliquez pourquoi le déverrouillage de la fonction est forcé, puis appuyez sur Envoyer.

6

Lisez le message d'information affiché sur le smartphone concernant les risques encourus en désenclenchant la fonction ERMS via un forçage du verrou numérique.

7

Appuyez sur J'ai compris pour confirmer que vous acceptez ces risques.

8

Faites glisser votre doigt sur l'écran du smartphone en formant la lettre L pour envoyer la commande de forçage du déverrouillage.

Résultat : L'unité de contrôle MicroLogic X vérifie le mot de passe d'administrateur et stocke les informations fournies. Vous êtes invité à confirmer l'action sur l'afficheur de l'unité de contrôle MicroLogic X.

9

Vous disposez de deux minutes pour sélectionner Y sur l'unité de contrôle MicroLogic X afin de confirmer la commande de déverrouillage forcé affichée à l’écran.

NOTE: Si l'option Y n'est pas sélectionnée dans les deux minutes ou si vous sélectionnez N, la commande de forçage du déverrouillage est abandonnée, le message sur l'afficheur disparaît et les informations fournies ne sont pas enregistrées.

10

Un compte à rebours de 15 secondes est lancé sur l'afficheur de l'unité de contrôle. À l'issue du décompte, l'unité de contrôle déverrouille le verrou numérique. Si la fonction ERMS n'est pas enclenchée par un commutateur de sélection externe, ERMS est désenclenchée.

L'événement Demande déverrouillage ERMS par smartphone est généré lorsque la commande de forçage a abouti. Il est consigné dans l'historique Protection avec les informations associées.

11

Un message s'affiche sur le smartphone pour informer l'utilisateur que la fonction ERMS est désenclenchée.

NOTE: Si la fonction ERMS est également enclenchée à l'aide du commutateur de sélection, le verrou numérique est annulé mais la fonction reste enclenchée.

Configuration des paramètres ERMS

Les paramètres de la fonction ERMS peuvent être configurés :

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission via une connexion USB (protégée par mot de passe)

  • Avec l'application Application EcoStruxure Power Device (protégée par mot de passe)

La fonction de double réglage ne s'applique pas aux paramètres ERMS. Les paramètres ERMS sont indépendants des jeux de double réglage A et B et ils remplacent le jeu A ou le jeu B lorsque la fonction ERMS est enclenchée.

Les paramètres suivants sont disponibles pour ERMS :

Paramètre

Unité

Plage de valeurs

Réglage usine

Type MicroLogic X

Ir

A

0,4-1 x In

1 x In

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

tr

s

0,5-24

0,5 s

Isd

A

1,5-10 x Ir

1,5 x Ir

MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

tsd

s

0-0,4

0

Isd

A

1,5-10 x Ir

1,5 x Ir

MicroLogic 2.0 X

Ii

A

1,5–12 x In

1,5 x In

MicroLogic 3.0 X

Mode de déclenchement Ii

Standard/Rapide

Rapide

Mode Ii

ON/OFF

ON

MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

Mode de déclenchement Ii

Standard/Rapide

Rapide

Ii

A

2,0-15 x In

2,0 x In

Mode Ig

ON/OFF

ON

MicroLogic 6.0 X IEC

Ig(1)

A

0,2-1 x In

0,2 x In

tg

s

0-0,4

0

Ig pour In ≤ 1200 A(1)

A

0,2-1 x In

0,2 x In

MicroLogic 6.0 X UL

Ig pour In > 1200 A

A

500-1200

500

tg

s

0-0,4

0

(1) Pour In ≤ 400 A, la plage de réglage de Ig est 0,3-1 x In (réglage d'usine : 0,3 x In)

Fonction ERMS enclenchée pendant plus de 24 heures

Une opération de maintenance nécessitant une protection en mode ERMS ne dure normalement pas plus de quelques heures. Si la fonction ERMS reste enclenchée pendant plus de 24 heures sans interruption, un événement est généré pour rappeler à l'utilisateur de la désenclencher.

Evénements prédéfinis

La fonction génère les événements prédéfinis suivants :

Code

Evénement

Historique

Sévérité

0x0C03 (3075)

ERMS engagé

Protection

Basse

0x0C02 (3074)

ERMS engagé pendant plus de 24 heures

Protection

Faible

0x0C04 (3076)

Alarme auto-diagnostic ESM (module de commutation ERMS)

Protection

Moyenne

0x0C05 (3077)

Perte de communication avec le module ESM (module de commutation ERMS)

Protection

Moyenne

0x0C06 (3078)

Demande de déverrouillage d’ERMS par Smartphone

Protection

Faible

Les événements prédéfinis ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur. Pour des informations générales sur les événements, reportez-vous à la section Gestion des événements.

Actions recommandées

Code

Événement

Actions recommandées

0x0C04 (3076)

Alarme auto-diagnostic ESM (module de commutation ERMS)

Prévoyez de remplacer le module ESM (module de commutation ERMS).

0x0C05 (3077)

Perte de communication avec le module ESM (module de commutation ERMS)

Prévoyez de remplacer le module ESM (module de commutation ERMS).

0x0C02 (3074)

ERMS engagé pendant plus de 24 heures

Désenclenchez ERMS via le commutateur de maintenance ou/et l'option "ERMS" de l'application EcoStruxure Power Device.

0x0C06 (3078)

Demande de déverrouillage ERMS par Smartphone

Suivez la procédure de déverrouillage forcé de la fonction ERMS pour désenclencher ERMS si le smartphone utilisé pour enclencher ERMS n'est pas disponible.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.