DOCA0102ES-12

Mensajes de eventos emergentes

Tipos de mensajes de eventos y prioridades

Cuando la unidad de control MicroLogic X detecta cualquiera de los siguientes eventos, aparece un mensaje emergente en el siguiente orden de prioridad:

  • Emparejamiento Bluetooth

  • Disparo

  • Alarma de gravedad alta

  • Alarma de gravedad media

  • ERMS activado

  • Error

Un mensaje de evento anulará cualquier otro mensaje de evento de menor prioridad.

El mensaje de evento anulará la visualización de los modos de desplazamiento de la Vista rápida y de navegación por árbol.

Visualización de emparejamiento Bluetooth

El mensaje de emparejamiento Bluetooth se muestra durante el procedimiento de emparejamiento Bluetooth .

El mensaje de emparejamiento Bluetooth cuenta con la máxima prioridad, por lo que anulará cualquier otro mensaje.

La pantalla de emparejamiento Bluetooth se cerrará:

  • Al confirmar el emparejamiento en el smartphone

  • Al pulsar el botón Bluetooth en la unidad de control MicroLogic X

  • Al pulsar el botón Cancelar de la parte inferior de la pantalla de MicroLogic X

  • Al finalizar el tiempo de espera de emparejamiento Bluetooth

Si se mostró un mensaje de evento antes del emparejamiento Bluetooth o durante él, se mostrará una vez que se cierre el mensaje de emparejamiento Bluetooth. De lo contrario, se mostrará la pantalla Inicio.

Visualización de mensajes de disparo y alarma emergentes

Tipo de mensaje

Descripción

Ejemplo

Disparo

Cuando se produce un disparo, el mensaje correspondiente se muestra con retroiluminación roja.

Alarma de gravedad alta

Cuando se produce una alarma de gravedad alta, el mensaje correspondiente se muestra con retroiluminación roja.

Alarma de gravedad media

Cuando se produce una alarma de gravedad media, el mensaje correspondiente se muestra con retroiluminación naranja.

Manejo de mensajes de disparo y alarma emergentes

Un mensaje de disparo o alarma indica que se ha producido un evento de funcionamiento potencialmente grave. Para solucionar el evento, siga los pasos que se indican a continuación:

Paso

Acción

1

Cuando se muestre el mensaje de evento de disparo o alarma, pulse Aceptar.

En la pantalla se mostrará un mensaje en el que se explicará el contexto del disparo o se proporcionará información sobre el evento de alarma. El color de la retroiluminación cambiará a blanco.

2

Tras leer el mensaje explicativo, tome las medidas correctivas necesarias para solucionar la situación que provoca el disparo o la alarma.

3

Una vez resuelta la causa del evento, pulse Aceptar para confirmar el mensaje. El mensaje explicativo se cierra y se muestra la pantalla del menú Alarmas & historial.

NOTA: Para regresar a la pantalla Inicio, pulse ESC o el botón de inicio cuando se muestre una pantalla emergente o una pantalla de contexto de disparo o alarma.

4

Si el evento tiene enclavamiento, pulse el botón de prueba/restablecimiento durante tres segundos para restablecer el evento con enclavamiento y apagar el indicador LED de servicio.

NOTA: Si el mensaje no se confirma pulsando Aceptar antes de que transcurra el tiempo de espera del evento, se mostrará nuevamente en la pantalla el mensaje de disparo o alarma con el color de retroiluminación correspondiente.

Si desea información sobre la acción recomendada en cada evento, consulte en esta guía la descripción de la función que genera el evento y el documento relevante:

  • MasterPacT MTZ1 – Interruptores en carga e interruptores automáticos IEC con unidad de control MicroLogic X De 630 a 1600 A – Guía del usuario

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 – Interruptores en carga e interruptores automáticos IEC con unidad de control MicroLogic X De 800 a 6300 A – Guía del usuario

Para obtener información acerca de cómo manejan los eventos las unidades de control MicroLogic X, consulte Gestión de eventos.

Confirmación automática de mensajes emergentes

La unidad de control MicroLogic X puede confirmar automáticamente los siguientes eventos de gravedad media, que se muestran en una pantalla emergente de color naranja, siempre que el modo de confirmación automática esté ON (Activado).

Código Evento
0x03F5 (1013) Ir prealar. (I > 90 % Ir)
0x6200 (25088) Ir inicio (I > 105 % Ir)
0x050C (1292) Alarma Ig
0x050D (1293) Alarma IΔn
0x6321 (25377) Operación de largo retardo IDMTL
0x6310 (25360) Orden disp. Min U en fase 1
0x632A (25386) Orden disp. Min U en fase 3
0x6311 (25361) Orden dip. Max U en fase 1
0x632B (25387) Orden dip. Max U en fase 3
0x6315 (25365) Operación de baja frecuencia
0x6316 (25366) Operación de alta frecuencia
0x6214 (25108) Umbral saturación de retorno de potencia
0x6314 (25364) Orden dip. Retorno de potencia
0x6323 (25379) Operación de sobrecorriente direccional directa
0x6324 (25380) Operación de sobrecorriente direccional inversa

El modo de confirmación automática y el parámetro de retardo de elemento emergente solo pueden configurarse en la pantalla de MicroLogic X General > Mensajes emergentes.

El proceso de confirmación automática funciona de la siguiente manera:

  1. El retardo de elemento emergente se inicia cuando se muestra la pantalla emergente de color naranja relacionada con el evento.

  2. Si el evento se encuentra en el modo de salida cuando caduca el retardo de elemento emergente, la unidad de control MicroLogic X confirmará automáticamente la pantalla emergente de color naranja.

    El usuario no necesitará confirmar localmente el mensaje emergente en la pantalla de MicroLogic X.

Ejemplo: Para la aplicación de motor, el usuario puede configurar el retardo de elemento emergente en el tiempo de arranque máximo del motor. Al finalizar el arranque del motor, la unidad de control MicroLogic X confirmará automáticamente la pantalla emergente de color naranja relacionada con el evento Ir inicio (I > 105 % Ir). Por lo tanto, el usuario no necesitará confirmar localmente el mensaje emergente en la pantalla de MicroLogic X con cada arranque del motor.

Tiempo de espera de eventos

El tiempo de espera de eventos puede configurarse mediante Configuración > General > Vista rápida.

Si está activado el desplazamiento de Vista rápida, el tiempo de espera de eventos será idéntico al tiempo de Inicio automático para Vista rápida.

Si está desactivado el desplazamiento de Vista rápida, el tiempo de espera de eventos se mostrará como Tiempo de espera.

Para obtener más información acerca de la configuración del tiempo de espera de eventos, consulte Configuración del modo de Vista rápida.

Pantalla de ERMS activado

Cuando la función ERMS se activa mediante el selector externo o con EcoStruxure Power Device, aparece el mensaje ERMS activado con retroiluminación azul.

La pantalla indica el medio utilizado para activar la función ERMS. La pantalla muestra uno de los dos elementos siguientes, o ambos:

  • Interruptor (ERMS)

  • Smartphone

Todas las pantallas, excepto los mensajes emergentes, se muestran con retroiluminación azul mientras la función ERMS está activada.

Se puede utilizar el modo de navegación de árbol pulsando ESC o el botón de inicio con la función ERMS activada.

Para obtener más información, consulte la descripción de la función ERMS.

Mensajes de error

Cuando la unidad de control MicroLogic X detecta un error interno, se muestra un mensaje de error.

Para obtener más información, consulte las siguientes guías:

  • MasterPacT MTZ1 - Interruptores automáticos e interruptores en carga - Guía del usuario

  • MasterPacT MTZ2/3 - Interruptores automáticos e interruptores en carga - Guía del usuario

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.