DOCA0102ES-12

Supervisión de la vida útil del interruptor automático

Presentación

El indicador de vida útil ayuda a prever la sustitución del bloque de interrupción antes de una avería mecánica o eléctrica. La vida útil del interruptor automático depende de la cantidad diaria de ciclos de funcionamiento con o sin corriente. Para obtener más información sobre la vida útil y el número máximo de ciclos de funcionamiento, consulte MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic X - Catálogo.

Principio de funcionamiento

Cada vez que el interruptor automático funciona (realiza un ciclo de apertura y cierre con o sin corriente), los contadores de operaciones mecánicas y eléctricas correspondientes aumentan. En función de estos contadores, la unidad de control MicroLogic X calcula dos razones de vida útil como un porcentaje del número máximo de operaciones mecánicas y eléctricas. La razón más alta se tiene en cuenta para indicar el porcentaje de vida útil restante del interruptor automático.

Cuando el algoritmo de vida útil de la unidad de control MicroLogic X calcula un valor que se encuentra por debajo de uno de los umbrales predeterminados (20 % y 0 %), se genera un evento con una pantalla emergente naranja o roja y el mensaje de evento correspondiente.

Disponibilidad de los datos

Se puede acceder a los datos de supervisión de la vida útil tal como se muestra a continuación:

  • En la pantalla de MicroLogic X, en Inicio > Mantenimiento > Estado > Interruptor automático

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • Con la EcoStruxure Power Device a través de una conexión Bluetooth o USB OTG

  • En la pantalla FDM128.

  • En la pantalla FDM121.

  • En un controlador remoto a través de la red de comunicación

Eventos predefinidos

La supervisión de la vida útil genera los siguientes eventos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x1443 (5187)

La vida útil restante del interruptor automático está por debajo del umbral de alarma.

Diagnóstico

Media

0x1444 (5188)

El interruptor automático ha alcanzado el número máximo de operaciones.

Diagnóstico

Alta

Acciones recomendadas

Código

Evento

Acciones recomendadas

0x1443 (5187)

La vida útil restante del interruptor automático está por debajo del umbral de alarma.

Planifique la sustitución del interruptor automático.

Si desea mejorar el cálculo de la vida útil teniendo en cuenta parámetros ambientales, puede solicitar el diagnóstico de envejecimiento. Si es aparato está conectado a la nube, utilice EcoStruxure Asset Advisor para el diagnóstico remoto de envejecimiento. De lo contrario, póngase en contacto con los servicios de Schneider Electric para solicitar el diagnóstico de envejecimiento.

0x1444 (5188)

El interruptor automático ha alcanzado el número máximo de operaciones.

Sustituya el interruptor automático.

Para obtener más información acerca de quién puede llevar a cabo las acciones recomendadas, póngase en contacto con la asistencia de Schneider Electric o el representante de servicio de Schneider Electric.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.