Installation
Cette section contient les instructions d’installation de l’interrupteur de charge de 400 A MotorSeT. Cette section traite également de la sélection et de la préparation du site, des spécifications des fondations et de l'emplacement des conduits. Lire attentivement et suivre toutes les précautions de sécurité indiquées ci-dessous et dans l’ensemble de cette section avant d’entreprendre toute procédure.
Voir Conditions requises pour l'installation, l'utilisation et la maintenance pour plus d’informations.
![]() |
---|
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION
OU D’ÉCLAIR D’ARC
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
Préparation du site
La préparation du site est essentielle pour une installation et un fonctionnement corrects de l'équipement. Pour préparer le site à son installation, s’assurer de :
-
Comparer les plans et les spécifications du site aux schémas de l’appareillage de commutation pour s’assurer qu'il n'y a pas de divergences.
-
Inspecter le site pour confirmer que l'équipement s'adapte correctement et que l’emplacement peut résiste au poids de l'équipement. La charge d'impact est d'environ 1,1 fois la charge statique.
-
S’assurer que le sol est à un niveau de 1/16 po par pied (2 mm par 305 mm), ou un maximum de 1/4 po (6 mm) dans la zone de l’alignement de l’appareillage de commutation. Si le sol n'est pas dans les tolérances, utiliser des cales en acier ou d'autres moyens pour s'assurer que l'équipement est installé sur une surface plane.
-
S’assurer qu'il existe des moyens adéquats pour fixer l'équipement au sol et aligner complètement l'équipement avant l’ancrage final.
-
S’assurer que les rainures de sol sont alignées et droites les unes par rapport aux autres. Si le sol n'est pas de niveau et affleurant les profilés de sol, il sera difficile d'aligner l'équipement et d'ouvrir les portes.
-
S’assurer que le site d'installation est conforme à toutes les spécifications environnementales pour le type NEMA de l'armoire et à toutes les autres caractéristiques NEMA/CEMA applicables.
-
Assurer un dégagement adéquat de l’espace de travail conformément au Code national de l'électricité (NEC) Article 110.34, « Espace de travail et protection ». Les dégagements minimum doivent répondre à toutes les exigences locales et nationales.
-
Assurer la ventilation, le chauffage et la climatisation de la zone pour maintenir la température ambiante autour de l'équipement entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F).
-
Un éclairage et des prises de courant de commodité appropriés avec la bonne source d'alimentation doivent être disponibles à proximité de l'équipement.
-
S’assurer que le courant nominal NEC/CSA des câbles d’alimentation de l’unité installée est correct. Consulter les règlements locaux et nationaux pour sélectionner le calibre des fils.
-
Acheminer les canalisations d'égout, d'eau et de vapeur à l’écart de l’équipement.
-
Prévoir des drains au sol pour éviter l'accumulation d'eau.
-
Pour les unités en extérieur, calfeutrer l’ensemble de la base avec un composé adéquat afin d’éviter la pénétration d’humidité. Il faut également sceller les conduits.
Installation de l’équipement pour les applications sismiques
Introduction
La certification sismique est une caractéristique en option de la gamme de produits MotorSet qui fournit des options de conformité sismique à n’importe quel des codes de construction nord-américains et internationaux et aux normes de conception sismique indiqués dans Liste des codes du bâtiment régionaux et des normes de conception sismique pris en charge. Un produit MotorSeT certifié sismique a été certifié conforme aux exigences sismiques du code indiqué dans le certificat de conformité (CdC) du fabricant. Les étiquettes de conformité des équipements et les CdC sont fournis avec tous les produits MotorSeT certifiés sismiques. Se reporter au cahier des charges de l’équipement pour connaître les détails de la certification et les paramètres sismiques applicables. Pour maintenir la validité de cette certification, les directives d’installation fournies dans cette section doivent être suivies.
Liste des codes du bâtiment régionaux et des normes de conception sismique pris en charge
Pays/Région |
Référence du code |
Nom du code |
---|---|---|
Argentine |
INPRES-CIRSOC103 |
Normes argentines pour les constructions résistantes aux tremblements de terre |
Australie |
AS 1170.4-2007 (R2018) |
Actions de conception structurelle, partie 4 : Actions sismiques en Australie |
Canada |
CNBC |
Code national du bâtiment du Canada |
Chili |
NCh 433.Of1996 |
Conception résistante aux tremblements de terre des bâtiments |
Chine |
GB 50011-2010 (2016) |
Code de conception sismique des bâtiments |
Colombie |
NSR-10 Titulo A |
Réglementation colombienne pour la construction résistante aux tremblements de terre |
Europe |
Eurocode 8 EN1998-1 |
Conception de structures pour la résistance aux tremblements de terre — Partie 1 : règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments |
Inde |
IS 1893 (Partie 1) : 2016 |
Critères de conception des structures résistantes aux tremblements de terre – Partie 1 : Dispositions générales et bâtiments |
Indonésie |
SNI 1726.2019 |
Procédures de planification de la résistance aux tremblements de terre pour les structures de bâtiment et hors bâtiment |
Japon |
Loi sur les normes de construction |
Loi sur les normes de construction du Japon |
Mexique |
CFE MDOC-15 |
Manuel de conception des travaux publics – Conception pour tremblements de terre |
Nouvelle-Zélande |
NZS 1170.5:2004+A1 |
Actions de conception structurelle, partie 5 : Actions de séisme - Nouvelle-Zélande |
Pérou |
N.T.E. – E.030 |
Code de construction national – Conception résistante aux tremblements de terre |
Russie |
CП 14.13330.2018 |
Normes et réglementations de construction : Construction dans les régions sismiques |
Arabie saoudite |
SBC 301 |
Code de construction saoudien – Exigences en matière de charges et de forces |
Taïwan |
CPA 2011 |
Code de conception sismique et commentaire pour les bâtiments |
Turquie |
TBEC-2018 |
Norme sismique pour les bâtiments en Turquie |
États-Unis |
IBC selon ASCE 7 |
Code de construction international – IBC |
CBC per ASCE 7 |
Code du bâtiment californien – CBC |
|
UFC selon DoD |
Critères des installations uniformes – UFC |
Responsabilité concernant la réduction des dommages sismiques
L'équipement MotorSeT est considéré comme un composant non structurel du bâtiment, tel que défini par les codes régionaux du bâtiment et les normes de conception sismique. La capacité de l'équipement a été déterminée à partir des résultats d'essais de la table de secousses sismiques triaxiales conformément aux Acceptance Criteria for Seismic Qualification Testing of Nonstructural Components (Critères d’acceptation d’homologation par essais des composants non structuraux) (ICC-ES AC156) de l’International Code Counsel Evaluation Service (ICC ES).
Un facteur d’importance de l’équipement, Ip, supérieur à un (Ip > 1,0) est supposé et indique que la fonctionnalité de l’équipement après un événement sismique et après des essais de simulation sismique est exigée. Ce facteur d’importance s’applique aux systèmes parasismiques désignés (p. ex., certification spéciale) qui desservent des infrastructures critiques et des bâtiments essentiels pour lesquels la fonctionnalité des équipements après un tremblement de terre est exigée.
Les barres-bus, câbles et conduits d’arrivée et de sortie doivent être également considérés comme des systèmes connexes, mais indépendants. Ces systèmes de distribution doivent être conçus et retenus de manière à résister aux forces générées par l’événement sismique sans augmenter la charge transférée à l’équipement. Pour les applications présentant un risque sismique, il est préférable que les barres-bus, les câbles et les conduits entrent et sortent par le bas de l’armoire de l’équipement.
La certification sismique des composants et équipements non structuraux fournis par Schneider Electric n’est qu’un maillon de la chaîne totale des responsabilités requises pour maximiser la probabilité qu’un équipement sera intact et en état de fonctionnement après un séisme. Pendant un évènement sismique, l’équipement doit pouvoir transférer les charges qui sont créées et répercutées grâce au système de résistance aux forces de l’équipement et à l’ancrage à l’ossature du système structural de l’immeuble ou à la fondation.
L’ancrage de l’équipement (p. ex., les supports et fixations non structuraux) à la structure ou aux fondations du bâtiment principal est requis pour valider la conformité sismique. L’ingénieur en structures du chantier ou l’ingénieur ayant apposé son sceau au document ou un professionnel de conception agréé a la responsabilité de détailler les exigences d’ancrage de l’équipement pour une installation donnée. L’installateur et les fabricants des systèmes d’ancrage et ont la responsabilité d’assurer que les exigences de montage soient respectées. Schneider Electric n’est pas responsable des caractéristiques et du rendement des systèmes d’ancrage d’équipement.
Points d'ancrage pour les équipements à montage au sol rigide
L’armoire de l’appareil fournit des points d’ancrage pour la fixation à la structure du bâtiment ou à la fondation. Les armoires intérieures et extérieures offrent des trous de dégagement pour le cadre de base de l'armoire pour les fixations boulonnées, comme indiqué sur les schémas de travail.
Les installations de sections d’équipement simples et autonomes doivent être ancrées à l'aide de tous les points de fixation de l'armoire, comme indiqué dans les plans de travail pour les applications intérieures et extérieures, respectivement. Les installations de rangées d'équipement à plusieurs sections (2 unités MotorSeT ou plus boulonnées ensemble) peuvent ne pas nécessiter l'utilisation de chaque point de fixation et les détails seront indiqués dans les schémas de travail.
Pour les installations d’équipements utilisant des supports et des fixations soudés au lieu de supports et de fixations boulonnés, s’assurer que les emplacements des soudures sont répartis de la même manière que les emplacements des trous de dégagement des ancrages de l’armoire. Les supports et les accessoires soudés doivent être correctement dimensionnés pour s'assurer que la capacité de tenue aux soudures dépasse la demande sismique du lieu d'installation de l'équipement. Des précautions doivent être prises pour ventiler et protéger correctement l’armoire d’équipement pendant le processus de soudage sur place. Schneider Electric n’est pas responsable des dommages causés à l’équipement par les supports et fixations soudés sur place.
Instructions de montage de l’ancrage
La vue de l'assemblage d'ancrage boulonné illustrée dans les schémas de travail illustre la fixation telle que testée de l'équipement à la table de test de secousses sismiques. La capacité sismique nominale de l’équipement, telle qu’indiquée sur le certificat de conformité (CdC) de Schneider Electric, a été atteinte avec la quincaillerie des tailles et de la qualité indiquées. Pour les fixations boulonnées, l'utilisation de quincaillerie de catégorie 5 ou supérieure avec des rondelles à ressort coniques Belleville épaisses et renforcées, si spécifié dans les plans de travail, est requise pour maintenir la conformité sismique. Les détails de l’ancrage et du support de l’équipement installé sur le terrain doivent être conformes aux exigences du système d’ancrage telles que définies par l’ingénieur qui a apposé son sceau sur le document ou le professionnel de conception accrédité.
Installation sur site
Après avoir correctement préparé le site, assembler les répartiteurs d'expédition sur site.
-
Les raccords d'expédition sont faits pour faciliter l'installation.
-
L'installateur doit correctement aligner, mettre à niveau et visser les unités ensemble et au sol en béton.
-
Le programme d'installation doit installer correctement la barre-bus d'interconnexion et tout contrôle secondaire d'interconnexion, instrumentation, radiateurs, câblage, etc. Schneider Electric fournit tout le matériel nécessaire aux interconnexions, y compris le matériel, la barre-bus, l'isolation et le câblage secondaire interne.
-
Installer toutes les interconnexions conformément aux schémas et aux schémas de câblage fournis avec l'équipement.
Accès au compartiment de la section d'isolation
Pour accéder au compartiment de la section d'isolation, procéder comme suit :
-
Retirer les boulons fixant le couvercle latéral et mettre le couvercle de côté.
-
Si une serrure optionnelle est fournie, déverrouiller le capot avant de la section d’isolement à l’aide de la clé.
-
Retirez la poignée de l'opérateur de l'interrupteur à sectionneur du capot avant. Desserrez l'écrou de retenue et tournez la tige de la commande de l'opérateur dans le sens antihoraire.
-
Retirez les boulons fixant le capot avant d'isolation à l'unité.
-
Retirez le capot avant et mettez-le de côté.
-
Lors de l'inversion des étapes ci-dessus pour installer les capots avant et latéraux de la section d'isolation de haute tension 1, veillez à serrer complètement les boulons fixant les capots, à serrer le matériel fixant la poignée de l'opérateur et à verrouiller le capot, si une option de serrure est incluse.
Accès au compartiment de moyenne tension
Pour accéder au compartiment moyenne tension, procéder comme suit :
-
Si une serrure optionnelle est fournie, utilisez la clé pour déverrouiller la porte haute tension 1.
-
À l'aide d'un tournevis ou d'un tournevis, desserrez les vis des supports de fermeture de porte et retirez les supports de fermeture des languettes des brides de porte.
-
La porte haute tension 1 peut maintenant être ouverte.
-
Lors de l'inversion des étapes ci-dessus pour fermer la porte de haute tension 1, veillez à faire glisser les supports sur les languettes des brides de la porte avant de serrer complètement les vis des supports de la fermeture de la porte et de verrouiller la porte, si une option de serrure est incluse.
Ancrage de l'équipement
Fixation et jonction des répartiteurs d'expédition
Suivez les étapes ci-dessous pour fixer les unités.
-
Reportez-vous aux schémas d'assemblage pour vous assurer que les éclisses d'expédition de l'équipement seront assemblées dans le bon ordre.
REMARQUE: Si l'équipement doit être connecté à une ligne existante, montez d'abord la section de connexion ou la section d'expédition. -
Repérez et ancrez le premier fractionnement d'expédition.
Pour les emplacements désignés pour les risques sismiques, chaque section doit être ancrée selon les détails fournis par l'ingénieur d'enregistrement sur le chemin porteur du système de structure du bâtiment. Utilisez du matériel de qualité 5 ou supérieure avec des rondelles Belleville épaisses et renforcées, comme indiqué dans les schémas de travaux, pour maintenir les niveaux sismiques des équipements.
Pour les emplacements à risque non sismique, 1/2 po (12 mm) il est recommandé d'utiliser des boulons de niveau 5 ou supérieur ; toutefois, 3/8 po (10 mm) les vis de niveau 5 sont autorisées. Pour l'une ou l'autre application,
REMARQUE: Assurez-vous de monter toutes les raccords d'expédition sur le même plan et de les mettre à niveau pour vérifier qu'ils sont correctement connectés. -
Repérez le prochain fractionnement d'expédition en fonction des plans de travail d'assemblage.
-
Ajustez le fractionnement d'expédition et joignez-le au fractionnement d'expédition précédemment installé. Appliquer les armoires de joint et de boulons verticaux et horizontaux ensemble à l’aide d’un matériel de 3/8 po. ou M10 mm aux huit emplacements (voir Joint d’étanchéité et Raccordement des emplacements des trous de montage de l'armoire).
Connexions
![]() |
---|
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION
OU D’ÉCLAIR D’ARC
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
Assemblage des barres-bus principales
-
Retirer les capots du compartiment.
-
Vissez les plaques de raccordement et les barres omnibus ensemble. Suivez les instructions d’assemblage dans Connexions de la barre-bus
Systèmes de barres-bus isolées
Si une barre-bus isolée est fournie en option, isoler tous les joints et terminaisons primaires de l'assemblage sur le terrain selon la tension de fonctionnement. Les deux méthodes d'isolation des joints sont les suivantes :
-
Soufflets (le cas échéant)
-
Joints enrubannés pour d’autres
Voir Joints enrubannés pour la procédure d’isolation de joint (si nécessaire).
Joints en ruban adhésif
Lorsque des joints en ruban sont requis, procéder comme suit :
-
Préparer toutes les joints comme décrit dans Connexions du bus de terre.
-
Former une surface lisse pour la pose du ruban en remplissant toutes les cavités autour des boulons et écrous avec un matériau de remplissage de 4 po de largeur pour bloquer la pénétration d’air.
REMARQUE: Ce composé est utilisé pour remplir les espaces d'air et bloquer la pénétration d’air. Il n'est pas prévu pour être utilisé comme matière isolante autonome. Ne pas l’utiliser à des fins d’isolation. -
Couvrir les conducteurs et la quincaillerie avec au moins 1/8 po de remplissage.
-
Appliquer du ruban d'uréthane 210 (1-1/2 po de largeur, 0,0010 épaisseur), en commençant par un minimum de 1-1/4 po au-dessus de l'extrémité de l'isolation de la barre-bus et en recouvrant complètement le joint d’un chevauchement des 2/3 en deux couches. Appliquer des couches supplémentaires à des angles aigüs pour obtenir l'équivalent de l'isolation sur les surfaces plates.
-
Appliquer du ruban de finition vinyle (noir ou rouge), de 1 po au-dessus de l'extrémité de la bande d'uréthane, recouvrir entièrement les 2/3 du joint afin de former un revêtement lisse et hermétique.
-
Masquer l'isolation des barres-bus et appliquer une couche épaisse de vernis brun sur le dernier enrubannage. Si nécessaire, le vernis peut être dilué avec du xylène.
-
Inspecter les barres-bus et les séparateurs de phases pour s’assurer qu'aucun outil ou autre objet n'est laissé à l'intérieur de l'unité.
-
Remettre en place tous les couvercles retirés précédemment.
Nettoyage de l'isolation de la barre-bus
Les barres-bus principales isolées (le cas échéant) sont isolés par un matériau thermoplastique à haute résistance thermique ayant des propriétés diélectriques et mécaniques. Lorsqu'il est nécessaire de nettoyer les barres-bus principales isolées, utiliser un chiffon propre, humecté avec de l'eau distillée ou purifiée ou de l'alcool isopropylique, pour retirer toute matière étrangère des surfaces de l’isolation.
Connexions de la barre-bus
Lors de l'expédition de plusieurs sections d'appareillage de connexion pour un agencement, il est nécessaire de déconnecter la barre-bus principale avant l'expédition.
-
Il est important que l'appareillage de connexion de l'interrupteur de charge soit fixé en place avant de reconnecter la barre-bus principale.
-
Il est essentiel de boulonner solidement les connexions des barres-bus pour obtenir la pression nécessaire à une bonne conductivité entre les barres-bus.
Se reporter aux schémas fournis et Valeurs du couple de serrage des boulons pour les connexions de barres-bus pour plus d’informations.
Procéder comme suit pour tous les raccords assemblés sur place dans les conducteurs primaires, quel que soit le matériau ou la méthode d'isolation :
-
Nettoyer la surface de la barre-bus. Ne pas utiliser de papier de verre ni d'abrasif sur la surface plaquée. Éviter de toucher la surface nettoyée autant que possible.
-
Joindre les surfaces de contact propres à l’aide du matériel fourni, voir Raccordements de barre-bus pour plus d’informations.
-
Utiliser les valeurs de couple indiquées dans Valeurs du couple de serrage des boulons pour les connexions de barres-bus.
REMARQUE: Les valeurs de couple dans Valeurs du couple de serrage des boulons pour les connexions de barres-bus ne pas appliquer au mécanisme de contact des interrupteurs.
Légende — Schéma des connexions des barres-bus
Légende |
Description |
---|---|
A |
Rondelle-frein* |
B |
Rondelle plate* |
C |
Barres-bus |
D |
Boulon |
E |
Écrou |
Valeurs du couple de serrage des boulons pour les connexions de barres-bus
Matériau du boulon |
Couple en pieds-livres (pi-lb) pour la taille des boulons |
||||
---|---|---|---|---|---|
1/4-20 |
5/16-18 |
3/8-16 |
1/2-13 |
5/8-11 |
|
Acier |
5 |
12 |
20 |
50 |
95 |
Bronze au silicium |
5 |
10 |
15 |
40 |
55 |
Connexion des câbles
Avant de connecter des câbles, vérifier si des exigences particulières de préparation du site sont requises. Déterminer la phase de chaque câble et l’étiqueter en conséquence. Éviter les courbures serrées, les coins et les bords susceptibles d'endommager ou d'affaiblir l'isolation du câble. Suivre les instructions du fabricant du câble pour déterminer le rayon de courbure minimum des câbles. Il est important que les connexions soient propres et bien boulonnées.
Connexions du câble principal
L'espace de terminaison de câble est prévu dans la cellule pour l'entrée par le haut ou par le bas. Préserver un dégagement électrique adéquat entre les câbles, les pièces sous tension et les pièces métalliques mises à la terre.
Avant d'effectuer toute connexion de câble principal, étiqueter les câbles pour indiquer leur relation de phase avec les connexions de l’appareillage de commutation. Cela permet de s'assurer que les moteurs tournent dans la direction appropriée et que la rotation des phases est la même lorsque deux sources d'alimentation différentes sont interconnectées.
Isoler complètement les parties non blindées du câble du potentiel de terre et les équipements associés tels que les transformateurs de courant (TC) sans primaire.
Lors de l’utilisation d’un câble blindé, suivre les instructions du fabricant du câble pour dénuder le blindage et nettoyer la partie non blindée du câble. Installer le cône de contrainte approprié conformément aux instructions du fabricant du cône de contrainte.
Lors de l'utilisation d'un câble non blindé, suivre les instructions du fabricant du câble pour dégager correctement les câbles, les conduits et les barres-bus.
Les câbles doivent être solidement fixés ou entretenus pour résister aux forces de court-circuit et éviter toute contrainte sur les bornes.
Connexions du bus de terre
![]() |
---|
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION
OU D’ÉCLAIR D’ARC
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
La barre-bus de m.à.l.t. est boulonnée sur le cadre près du bas de l'équipement. Elle est agencée de sorte que des connecteurs de mise à la terre de la station puissent être installés dans n'importe quelle unité. Si l'équipement est expédié en plusieurs groupes, raccorder les sections de la barre-bus de m.à.l.t. à l'aide des plaques de raccordement fournies avec l'équipement. Assembler les joints comme décrit dans Connexions de la barre-bus.
Les connexions de la barre-bus de m.à.l.t. sont effectuées dans la partie inférieure du compartiment d'entrée des câbles. Raccorder la barre-bus de m.à.l.t. à la barre-bus de m.à.l.t. de la station à l'aide d'un conducteur d'une capacité de transport de courant égale à celle du bus de m.à.l.t.
Accès au compartiment de basse tension
Pour accéder au compartiment de basse tension, procédez comme suit :
-
Si une serrure optionnelle est fournie, déverrouillez la porte de la basse tension à l'aide de la clé.
-
À l'aide d'un tournevis ou d'un tournevis, desserrez les vis des supports de fermeture de porte et retirez les supports de fermeture des languettes des brides de porte.
-
La porte de la basse tension peut maintenant être ouverte.
-
Lors de l'inversion des étapes ci-dessus pour fermer la porte de basse tension, veillez à faire glisser les supports sur les languettes des brides de la porte avant de serrer complètement les vis des supports de fermeture de la porte et de verrouiller la porte, si une option de serrure est incluse.
Connexions de commande
![]() |
---|
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION
OU D’ARC ÉLECTRIQUE
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
Les câbles de commande entre les sections d'expédition doivent être reconnectés comme indiqué par l'usine. Les connexions qui doivent être raccordées aux bornes dans un appareil distant du commutateur doivent être soigneusement vérifiées par rapport au schéma de connexion. Lors de l'établissement des connexions aux bornes, veiller à bien effectuer les connexions.
Préparation du site
La préparation du site est essentielle pour une installation et un fonctionnement corrects de l'équipement. Pour préparer le site à son installation, s’assurer de :
-
Comparer les plans et les spécifications du site aux schémas de l’appareillage de commutation pour s’assurer qu'il n'y a pas de divergences.
-
Inspecter le site pour confirmer que l'équipement s'adapte correctement et que l’emplacement peut résiste au poids de l'équipement. La charge d'impact est d'environ 1,1 fois la charge statique.
-
S’assurer que le sol est à un niveau de 1/16 po par pied (2 mm par 305 mm), ou un maximum de 1/4 po (6 mm) dans la zone de l’alignement de l’appareillage de commutation. Si le sol n'est pas dans les tolérances, utiliser des cales en acier ou d'autres moyens pour s'assurer que l'équipement est installé sur une surface plane.
-
S’assurer qu'il existe des moyens adéquats pour fixer l'équipement au sol et aligner complètement l'équipement avant l’ancrage final.
-
S’assurer que les rainures de sol sont alignées et droites les unes par rapport aux autres. Si le sol n'est pas de niveau et affleurant les profilés de sol, il sera difficile d'aligner l'équipement et d'ouvrir les portes.
-
S’assurer que le site d'installation est conforme à toutes les spécifications environnementales pour le type NEMA de l'armoire et à toutes les autres caractéristiques NEMA/CEMA applicables.
-
Assurer un dégagement adéquat de l’espace de travail conformément au Code national de l'électricité (NEC) Article 110.34, « Espace de travail et protection ». Les dégagements minimum doivent répondre à toutes les exigences locales et nationales.
-
Assurer la ventilation, le chauffage et la climatisation de la zone pour maintenir la température ambiante autour de l'équipement entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F).
-
Un éclairage et des prises de courant de commodité appropriés avec la bonne source d'alimentation doivent être disponibles à proximité de l'équipement.
-
S’assurer que le courant nominal NEC/CSA des câbles d’alimentation de l’unité installée est correct. Consulter les règlements locaux et nationaux pour sélectionner le calibre des fils.
-
Acheminer les canalisations d'égout, d'eau et de vapeur à l’écart de l’équipement.
-
Prévoir des drains au sol pour éviter l'accumulation d'eau.
-
Pour les unités en extérieur, calfeutrer l’ensemble de la base avec un composé adéquat afin d’éviter la pénétration d’humidité. Il faut également sceller les conduits.
Alignement des portes des commutateurs
S'il est nécessaire de réaligner les portes de l'équipement pendant l'installation, suivez les étapes ci-dessous :
-
Vérifier que l'équipement est à niveau et qu'il peut être soutenu par la surface d'installation comme décrit dans Préparation du site.
-
Commencer à chaque extrémité de la liaison vers le haut et aligner chaque porte individuellement selon les besoins.
-
S’assurer que la partie supérieure de chaque porte est à niveau avec les portes adjacentes.
-
Veiller à laisser un espace égal entre les portes adjacentes pour qu'elles puissent pivoter librement.
-
S’assurer que les portes sont alignées de manière exacte ou uniforme.
-
Régler les butées de porte pour permettre une rotation de porte d'environ 110°.
-
Une fois les portes correctement alignées, les portes de l'interrupteur extérieur doivent être bien fermées autour du joint complet.
-
-
Fermer et verrouiller la porte, puis vérifier le joint à l'aide d'une carte (carte 3 x 5 po., étiquette d'expédition, par exemple, une carte IBM ou similaire) autour du bord de la porte. Si la carte peut passer entre la porte et le joint, le réglage de la porte n'est pas correct. Ajuster la porte de sorte que la carte ne passe plus entre la porte et le joint.
Installation du fusible
Les fusibles fournis par Schneider Electric doivent être installés conformément au processus d'installation de l'équipement de commutation. L'installateur est responsable de la bonne installation des fusibles, des supports, des raccords, etc.
![]() |
---|
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION
OU D’ARC ÉLECTRIQUE
Ne pas effectuer d'installation ou de remplacement de
fusible sur un équipement sous tension.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
-
S’assurer que tous les fusibles, supports, etc. sont correctement installés et fixés.
-
S’assurer que tous les fusibles sont verrouillés/verrouillés en place si des fusibles de style de verrouillage/verrouillage sont fournis.
Se reporter aux manuels d'utilisation du fusible correspondant pour obtenir des instructions détaillées d'assemblage et d'installation.
Interverrouillages
Vérifier que les interverrouillages fonctionnent correctement avant de mettre l'appareillage de commutation sous tension. Vérifier l’interverrouillage d'accès pour s’assurer que :
-
Les fusibles d'alimentation ne sont pas accessibles à moins que l'interrupteur ne soit ouvert.
-
L’interrupteur de coupure ne peut pas être fermé tant que les fusibles d’alimentation sont accessibles.
![]() |
---|
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION
OU D’ARC ÉLECTRIQUE
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
Avant de mettre l’équipement en service, voir Interrupteur de coupure de charge de 400 A, 5 kV et consulter les schémas pour connaître la séquence de fonctionnement correcte.
L’interrupteur de charge est équipé d’un dispositif mécanique qui bloque l’accès à un interrupteur fermé.
Inspection et test pré-opérationnels
Contrôles pré-opérationnels
![]() |
---|
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION
OU D’ARC ÉLECTRIQUE
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
-
Veillez à éviter que l’équipement appareillage de connexion MEI (Metal-Enclosed Interrupter) ne soit mis sous tension par le réseau électrique pendant les tests préalables.
-
Si aucun dispositif de déconnexion en amont n'est disponible, débranchez les fils de liaison.
-
Toutes les connexions internes doivent être vérifiées pour s'assurer qu'elles n'ont pas été desserrées ou endommagées pendant l'expédition ou l'installation, et toutes les connexions boulonnées et les joints doivent être serrés pour assurer un bon contact.
-
Si vous utilisez des rondelles à ressort sous la tête de boulon et les écrous, serrez-les conformément aux schémas fournis.
-
Toutes les connexions de câblage doivent être vérifiées pour vérifier l'étanchéité, y compris celles des transformateurs de mesure et de tous les borniers.
-
Les dispositifs de court-circuitage des transformateurs d'intensité/de courants (TC) sur tous les circuits actifs doivent être supprimés lorsqu'ils sont connectés à une charge appropriée.
-
L'intégrité des circuits de commande doit être vérifiée à l'aide d'un ohmmètre pour s'assurer contre les courts-circuits dans le câblage de commande.
-
Effectuez un test de résistance à la fréquence du courant sur le circuit d'alimentation, tel que le bus et le commutateur d'interruption.
-
Une fois l'équipement de l'appareillage de connexion MEI installé et toutes les interconnexions terminées, tous les schémas de contrôle doivent être testés sur le plan opérationnel et les connexions d'alimentation doivent faire l'objet d'un contrôle final de la rotation et de la séquence des phases avant que l'appareillage de connexion ne soit finalement mis sous tension pour la mise en service.
Lisez attentivement et suivez les instructions et les mesures de sécurité mentionnées dans ce document. Avant la mise sous tension, effectuer au moins 15 opérations d'ouverture/fermeture et observer les performances.
![]() |
---|
Surtension des composants de contrôle et de protection
Débranchez tous les dispositifs de commande et de
protection susceptibles d’être endommagés lors de
tests à fort potentiel ou de tests de résistance d’isolement.
Consultez les schémas d'usine pour déterminer quels appareils
doivent être déconnectés du circuit.
Le non-respect de ces directives peut provoquer la mort,
des blessures graves ou des dommages matériels.
|
Inspection finale
![]() |
---|
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION
OU D’ÉCLAIR D’ARC
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
Après avoir installé l'équipement et effectué toutes les connexions, inspectez et testez l'équipement avant de le mettre en service.
-
S’assureer qu'aucun matériau, outil ou autre objet étranger n'est placé sur ou à proximité de pièces haute tension 2 en effectuant les opérations suivantes :
-
Passer l'aspirateur sur les sols pour éliminer tous les débris.
-
Ne pas utiliser d'air comprimé pour souffler de la poussière ou des débris sur des surfaces situées à l'intérieur du contrôleur.
-
Essuyer et nettoyer tous les écrans isolants, les isolateurs de bus, les bagues et l'interrupteur avec un chiffon propre humide avec de l'alcool dénudé ou isopropylique. Ensuite, essuyer avec un chiffon sec propre.
-
Nettoyer les composants de la surface de contrôle et les couvercles en plastique amorphe (Lexan) et les écrans avec un chiffon propre humide à l'eau distillée ou purifiée. Ensuite, essuyer avec un chiffon sec propre. Ne pas utilise pas d’alcool sur ces surfaces.
-
Essai final sur le terrain
Bien que l'équipement et les dispositifs aient été testés en usine, effectuer un essai final sur le terrain. Vérifier que l'équipement est correctement installé et que toutes les connexions sont correctes et ne se sont pas desserrées pendant le transport.
![]() |
---|
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION
OU D’ARC ÉLECTRIQUE
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
Pour tester des dispositifs tels que des relais et des compteurs, se reporter au manuel de chaque dispositif. Des manuels d'instructions spécifiques décrivent les séquences de fonctionnement de chaque appareil, y compris les équipements automatiques compliqués.
-
Lorsque des transformateurs sont fournis pour alimenter l’alimentation dédiée, sélectionner les plots primaires pour obtenir la tension de commande indiquée sur le schéma de câblage au secondaire du transformateur.
-
Lorsqu'une batterie alimente le système de commande, les câbles entre la batterie et le commutateur doivent être suffisamment gros pour éviter une chute de tension excessive.
Effectuer un essai diélectrique d’une minute sur le circuit primaire, la barre-bus et l’interrupteur, à une valeur d’essai sur le terrain de 14 kV CA ou 20 kV CC.