PKR8059601

À propos de ce document

Portée du document

Utiliser ce document pour :

  • Installer, utiliser, entretenir et dépanner le MotorSeT™ Interrupteur de coupure de charge de 400 A, 5 kV.

Note concernant la validité

Ce manuel d’utilisation s’applique uniquement aux installations de type Interrupteur coupe-charge 400 A, 5 kV MotorSeT en Amérique du Nord. Visiter le site Web de Schneider Electric (www.se.com) pour plus d'informations sur cette offre.

REMARQUE: Cet équipement est conforme à la norme UL 347 de Underwriters Laboratories Inc. Pour les régions en dehors de l'Amérique du Nord, consulter les normes locales et nationales pour déterminer si et comment elles diffèrent d’UL 347.

Pour la conformité du produit avec les directives environnementales telles que RoHS, REACH, PEP et EOLI, consulter www.se.com/green-premium.

Pour les caractéristiques techniques des modules physiques décrits dans ces directives, consulter www.se.com.

Les caractéristiques techniques présentées dans ces directives devraient être identiques à celles publiées en ligne. Le contenu peut être révisé au fil du temps pour améliorer la clarté et la précision. En cas de différence entre les informations contenues dans ce manuel et les informations en ligne, utiliser les informations en ligne.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?