Utilisation
Voir également Conditions requises pour l'installation, l'utilisation et la maintenance pour plus d’informations.
Interrupteur de coupure de charge de 400 A, 5 kV
Le commutateur de l’interrupteur de coupure de charge MotorSeT de 400 A, 5 kV est équipé de mécanismes à ressort qui permettent un fonctionnement rapide en mode de connexion (fermeture de défaut nominale) et en mode de coupure (interruption de charge nominale).
À mesure que la poignée de l'opérateur est tournée, le ressort d'accumulation d'énergie est entraîné hors du centre et libère son énergie, ce qui fait tourner l'arbre de fonctionnement. Les lames de l’interrupteur ne se déplacent pas, que ce soit dans un sens/orientation de connexion ou de coupure, tant que le ressort principal n'entraîne pas la rotation de l'arbre de commande.
L’interrupteur coupe-charge possède plusieurs fonctions intégrées :
-
Un verrouillage de porte qui bloque l'ouverture de la porte avant de l'armoire lorsque le commutateur est en position fermée
-
Un verrouillage de l'interrupteur qui bloque le fonctionnement manuel du mécanisme de la poignée lorsque la porte est ouverte
-
Une fenêtre de visualisation pour voir chaque position du contact de l’interrupteur
-
Possibilité de cadenasser l'interrupteur en position arrêt/ouverture
-
Possibilité de cadenasser les poignées de porte fermées
-
Indicateurs mécaniques indiquant si l’interrupteur est ouvert ou fermé
-
Les verrouillages à clé (le cas échéant) forcent une séquence de fonctionnement.
Fonctionnement du sectionneur
Ouverture de l’interrupteur sectionneur
Pour ouvrir l’interrupteur sectionneur, procéder comme suit :
-
Si le contrôleur alimente le moteur, appuyez sur le bouton Stop du panneau de commande pour le mettre hors tension.
-
Saisissez la poignée de l'opérateur de l’interrupteur sectionneur et faites pivoter la poignée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre vers le bas jusqu'à la position Arrêt/Ouvert (illustrée dans Positions des poignées).
-
Utiliser la fenêtre de visualisation pour observer l’interrupteur sectionneur et vérifier qu’il est en position désactivé/ouvert.
DANGER |
|---|
|
risque d’électrocution, d’explosion
ou d’éclair d’arc
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
Fermeture de l’interrupteur général
Pour fermer le sectionneur, procédez comme suit :
-
Utilisez la fenêtre d'affichage pour afficher le commutateur du sectionneur et vérifier que le commutateur du sectionneur est en position désactivé/ouvert (voir Poignée en position Arrêt/ouvert).
-
Saisissez la poignée de l'opérateur du commutateur à sectionneur et faites pivoter la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre vers le haut jusqu'à la position Marche/Fermé (Marche/Fermé) (voir Poignée de liInterrupteur en position Marche/Fermé).
-
Utilisez la fenêtre d'affichage pour afficher le commutateur sectionneur et vérifier que les bêches des trois phases sont en position activée/fermée (voir Commuter les lames en position fermée).
DANGER