DOCA0099FR-05

Calendrier de maintenance

Présentation

11/2024 @Experts: This topic is shared in DOCA0099 MTZ Maintenance Guide, DOCA0103 MTZ End-User Maintenance Procedures and DOCA0104 MTZ Manufacturer Maintenance Procedures. Any changes made will be made in all these guides

L'unité de contrôle MicroLogic X fournit des informations utiles pour la planification des opérations de maintenance préventive. Elle surveille les programmes de maintenance réalisés et génère des événements pour signaler les opérations prévues au calendrier.

Pour plus d'informations sur la fonction de programmation de la maintenance, reportez-vous à la référence MasterPacT MTZ - MicroLogic X - Unité de contrôle - Guide utilisateur de la liste Documentation connexe au début de ce guide.

Principe de fonctionnement

L'unité de contrôle MicroLogic X génère des événements pour signaler que des opérations de maintenance sont prévues au calendrier.

Le calendrier des opérations de maintenance dépend de plusieurs facteurs :

  • Conditions d'exploitation et conditions environnementales du disjoncteur MasterPacT MTZ.

  • Niveau de criticité de l'application utilisateur.

  • Date du dernier programme de maintenance exécuté et déclaré via le logiciel EcoStruxure Power Commission.

Les événements du calendrier de maintenance de base et standard utilisateur et les événements du calendrier de maintenance constructeur sont calculés de la manière suivante :

  • Pour le premier événement :

    • A partir de la date de mise en service du disjoncteur, si cette date est déclarée à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.

    • Sinon, à partir de la date d'assemblage du disjoncteur.

  • Pour les événements suivants, à partir de la date d'exécution du précédent programme de maintenance (Routine, Intermédiaire ou Constructeur) si cette date est déclarées à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.

    NOTE: Les événements ultérieurs du calendrier de maintenance constructeur sont calculés à partir de la précédente date de réalisation du programme de maintenance constructeur, déclarée via le logiciel EcoStruxure Power Commission.

Si la date du programme de maintenance exécuté n'est pas déclarée via le logiciel EcoStruxure Power Commission, l'unité de contrôle MicroLogic X continue d'utiliser la date de mise en service ou la date d'assemblage pour calculer les événements du calendrier de maintenance.

NOTE: Les événements de maintenance de base correspondent à la maintenance utilisateur de routine décrite dans le présent guide. Les événements de maintenance standard correspondent à la maintenance utilisateur intermédiaire décrite dans le présent guide.

Paramètres du calendrier de maintenance

Le calendrier de maintenance est établi à partir de paramètres enregistrés et de valeurs déclarées.

Les paramètres suivants concernant les conditions environnementales sont enregistrés par l'unité de contrôle MicroLogic X :

  • Température

  • Taux de charge

  • Harmoniques

  • Humidité relative

  • Vibrations

Les paramètres suivants concernant les conditions environnementales et le niveau de criticité de l'application utilisateur sont déclarés à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe).

Paramètre

Valeur

Réglage usine

Conditions d'environnement

Atmosphère corrosive

  • 3C1 (zone rurale)

  • 3C2 (zone urbaine)

  • 3C3 (voisinage immédiat de pollution industrielle)

  • 3C4 (au sein d'installations industrielles polluantes)

3C2

Environnement salin

  • Aucun (absence de brouillard salin)

  • Modéré (brouillard salin < 10 km de la côte)

  • Important (brouillard salin < 1 km de la côte)

Néant

Poussières

  • Niveau faible

  • Niveau moyen

  • Niveau élevé

Niveau faible

Niveau de criticité de l'application utilisateur

  • Faible

  • Moyen

  • Elevé

Faible

Disponibilité des données

Les données du calendrier de maintenance sont les suivantes :

  • Données du dernier programme de maintenance exécuté, si elles sont déclarées à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission :

    • Programme exécuté : Routine, Intermédiaire ou Constructeur

    • Date de l'opération de maintenance

    • Nom du prestataire de services

    • Nom du technicien de maintenance

  • Données du prochain programme de maintenance à exécuter :

    • Programme à exécuter : Routine, Intermédiaire ou Constructeur

    • Nombre de mois jusqu'à l'échéance du programme ou depuis l'échéance du programme

Les données du calendrier de maintenance sont disponibles de plusieurs manières :

  • Sur l'écran MicroLogic X, dans : Accueil > Maintenance > Assistance > Planification maint.

  • Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Avec Application EcoStruxure Power Device via une connexion Bluetooth ou USB OTG

  • Sur un contrôleur distant via le réseau de communication

Evénements prédéfinis

La fonction de calendrier de maintenance génère les événements suivants :

Evénement

Historique

Sévérité

Programmer la maintenance de base dans un délai d'un mois

Diagnostic

Moyen(1)

Programmer la maintenance standard dans un délai d'un mois

Diagnostic

Moyen(2)

Programmer la maintenance constructeur dans un délai de trois mois

Diagnostic

Moyen(2)

(1) Désactivé par défaut. Configurable avec le logiciel EcoStruxure Power Commission.

(2) Activé par défaut, avec messages contextuels.

Pour plus d'informations sur les actions recommandées en cas d'événements, consultez la référence appropriée de la liste Documentation connexe au début de ce guide :

  • MasterPacT MTZ1 - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs avec unité de contrôle MicroLogic X - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs avec unité de contrôle MicroLogic X - Guide utilisateur

NOTE: Les plans de service globaux fournis par Schneider Electric peuvent inclure des plans de maintenance pour votre équipement, avec une formulation différente pour les niveaux de maintenance :
  • La notion de maintenance de base dans MicroLogic X correspond à la maintenance de routine dans les plans de service et les guides de maintenance pour disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X.

  • La notion de maintenance standard dans MicroLogic X correspond à la maintenance intermédiaire dans les plans de service et les guides de maintenance pour disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X.

  • La maintenance constructeur reste la même.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?