Maintenance des contacts de puissance
Fonctions
Les contacts de puissance de l'appareil :
-
Sont montés dans la chambre d'arc
-
Sont composés de contacts fixes et de contacts amovibles
Les contacts mobiles établissent (en position Fermé) ou rompent (en position Ouvert) le circuit électrique dans des conditions normales (courant nominal In) ou dans des conditions de défaut (surcharge et court-circuit).
Facteurs de dégradation
Les facteurs susceptibles d'entraîner une dégradation des contacts de puissance sont les suivants :
-
Opérations fréquentes de commutation au niveau de courant nominal
-
Contraintes dues aux courants de court-circuit élevés
Dangers potentiels
Une maintenance régulière des contacts de puissance peut permettre d'éviter les risques potentiels et leurs conséquences décrits dans le tableau suivant.
Danger |
Conséquence |
|
---|---|---|
Blessure physique |
Dommages matériels |
|
Incendie |
Mort ou blessure grave |
– |
Dissipation thermique due à un contact à haute résistance |
– |
Dégradation du bloc de coupure |
Action préventive
Le tableau suivant répertorie les procédures de maintenance préventive à appliquer pour entretenir les contacts de puissance de l'appareil.
Programme de maintenance |
Action préventive |
Procédure |
---|---|---|
Maintenance préventive intermédiaire utilisateur |
Vérifier l’état du bloc de coupure. |
Bloc de coupure NIII_Z_1 |
Maintenance préventive constructeur |
Mesurer la résistance de contact de chaque pôle. |
Contactez votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
Pour plus d'informations, consulter la section Programmes de maintenance préventive.